This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
TMS320F280039C使用硬件SPI读写数据错误,确实可能是由于MOSI的电平改变时间点和CLK的电平改变时间点一致,没有延迟导致的,并且这种延迟(相位关系)通常是可以设置的。
在SPI通信中,MOSI(主出从入)和CLK(时钟)之间的相位关系对于数据的正确传输至关重要。如果MOSI的电平改变与CLK的电平改变完全同步,可能会导致数据被错误地采样,因为接收方可能无法在稳定的数据电平上正确地捕捉数据。
为了解决这个问题,你可以检查并设置TMS320F280039C的SPI模块中的相位和极性设置。这些设置通常允许你调整CLK和MOSI/MISO信号之间的时序关系,以确保数据在正确的时刻被采样。
通过TRM文档说明调整设置,你可以改变MOSI和CLK之间的相位关系,从而解决数据读写错误的问题。
此外,如果问题仍然存在,还可以考虑以下因素:
SPI时钟速率:确保SPI时钟速率不超过TMS320F280039C和从设备的规格要求。过高的时钟速率可能导致数据传输不稳定。
信号完整性:检查SPI信号线的质量、接地情况以及是否存在高频信号失真等问题。这些因素都可能影响数据的正确传输。
从设备配置:确保从设备的SPI配置与主设备(TMS320F280039C)相匹配,包括时钟极性、相位、数据格式等。
官方参考例程请您参考以下链接