This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助:在TI买了个板子TMDSHVMTRPFCKIT

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

                   刚在Ti买了个板子,TMDSHVMTRPFCKIT,按照conrtolsuite里的说明调,quick start guide 是可以让电机运行的,默认28035controlcard的无传FOC控制,程序运行时,28035LD3闪烁红色灯,并鸣叫;然后按How to Run Guide 链接ccsv6,导入工程C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVPM_Sensored,build 和debug是没问题的,不过resume程序,板子没有数据返回,watch window那里没有实时数据更新,换了几个level也都一样,28035LD3红色,不闪烁,不鸣叫;

                   然后我想重新试试GUI,结果连接以后显示

                  unable to connect to the selected target, please verify that the target is available and ready to receive connections

                  希望得到大家的帮助,谢谢!

原理图、说明和程序.zip
  • 先根据配套资料中说明书和GUI将平台跑起来试试。要是原先控制板上的程序不能正常跑,将控制器断电,Controlcard拔开再插上试试。再根据说明书里的步骤建立通讯连接,看看GUI能否正常。

    下载例程时,最好也根据说明书里的材料一步一步进行,关键的是设置好配置文件和仿真器。以上两个设置没问题后,Debug一般也就没问题了

  • 多谢回复,我原来的GUI可以运行,然后我去跑例程,都是按照说明书的步骤来的,debug没问题,但是运行以后电机不转,也没有实时数据返回,然后再运行GUI,显示连接不上,我估计可能运行ccs是把flash刷了,里面烧的GUI程序给覆盖了,但是应该也不影响连接吧

  • 你要是在线debug过Flash版本的,应该就覆盖了,再用GUI连接应该不行。需要重新利用CCS将配套的.out文件重新烧录进去。

    你直接用ControlSuite里面带的例程试试,看看选择为RAM模式,然后Debug看看能不能连接

  • 你好,我就是直接用的ControlSuite里面带的例程,不论是RAM模式还是Flash模式debug都没有问题,不返回实时数据,就是电机不转,Flash没敢多试,看别人的帖子说有次数限制