原理图见附件,第一页里面,右侧电流信号处理的STUFF OPTION是什么意思???第三页里面关于电源输入,PVDDIN和GND代表功率输入这个我明白,那个J9的插头应该也是50V的功率输入吧,怎么需要搞两个插头?第三个问题是做通讯接口还需要隔离的信号地电源啊。。。。不用不行吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
原理图见附件,第一页里面,右侧电流信号处理的STUFF OPTION是什么意思???第三页里面关于电源输入,PVDDIN和GND代表功率输入这个我明白,那个J9的插头应该也是50V的功率输入吧,怎么需要搞两个插头?第三个问题是做通讯接口还需要隔离的信号地电源啊。。。。不用不行吗?
chuang hou 说:追问一个问题,,这个原理图是用什么软件画的?orCAD吗?
黑色的图,是expresspcb
应该不是,expressPCB的图纸里面字体不是矢量字体,我自己用过expressPCB
expressPCB打不开的吗?
两个接头看样子应该是两种不同的接口吧。通讯接口,看你有没有隔离要求,有隔离需求的话,电源就要做隔离。
这个是8312的评估板文件,原理图和pcb是以pdf格式给的,只是这样原理图与pcb图不如,express或者AD的使用的方便,另外其他的8301和高压的使用IPM的板子都给了原理图和PCB图,是用pads和expressPCB给的
使用板子的话,查看pdf也满方便的,加工也可以只用gerber文件直接加工。要修改设计的话,可能比较麻烦,需要重新绘制原理图和布板。
以前用AD用惯了,看到原理图,想在PCB图上对应看看走线和铺铜之类,所以想有没有这些文件
把gerber的所有层打开,还是能看到布局走线的。
是不是你的资料和该套件不是完全吻合的,等到手的时候应该就知道怎么回事了 。