Part Number: TMS320F28377D
使用 TI 的 usb library, 版本v210,使用 USBHCDPipeSchedule 函数 ,向 输入端点发送 IN包,请求设备数据。
测试发现,执行一次 USBHCDPipeSchedule(g_psCDCDevice.ui32BulkInPipe ,(uint8_t*)arry,2); 后 ,USB总线上持续有 数据通过。解析波形发现,host 一直在发送 IN包,而设备回复 NACK。
下图为 示波器波形,:USB host 持续发送IN包,设备持续回复 NACK。


请问:
当前的 USB library 中,当设备回复 NACK时,
1、该 USB library是否会持续发送 IN包请求数据,直到设备回复正确数据,不收到设备回复DATA包,就不停止发送 IN包请求? 是否有让 主机停止发送的条件,比如发送一定次数,自动放弃发送?
2、如果多次请求,设备回复均为 NACK, 是否会触发错误事件,如果会触发错误,则 该错误事件是什么?