This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280049C: 数字电源开发问题请教及TIDA-010062参考项目LLC的控制策略

Part Number: TMS320F280049C
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010062

各位TI的专家,你们好!

最近我公司要开始做数字电源开发,想使用贵公司的C2000系列实时控制IC,现有以下问题要请教下:

1、目前我们要开始的项目是以TIDA-010062为参考项目的无桥PFC+LLC,功率1.3KW左右,请问下你们的这个参考设计有客户使用过并且稳定运行吗?

2、可否推荐几款常用的C2000数字电源控制IC,我们可能使用成本稍低些的,我们看到TIDA-010062项目兼容F28002x, F28003x,F28004x,我们不知道是用哪款比较好?麻烦你们给个建议,谢谢!

3、关于TIDA-010062中的LLC控制策略,我们不知道其源程序中使用的控制策略,例如:功率级传递函数的推导方式是怎样的?有使用Extended Describing Function吗?数字补偿器是如何设计的?这些能提供些相关参考文档吗?

4、最后如果在项目设计和开发中,遇到技术难题能不能得到你们及时的帮助?

非常期待您的回复,谢谢!

Best Regards,

王锦

  • 您好,

    是的,它具有稳定的操作,并且有多个TI客户采用了这种设计。
    每个阶段,PFC和LLC阶段均由单独的C2000设备控制。 PFC与2x,3x和4x兼容。 带电压模式控制的LLC与2x,3x,4x器件兼容。 带HHC控制的LLC与3x和p55x兼容。 所有这些设备都是针对此应用的。 但从价格的角度来看,我们建议3x或p55x取决于项目要求。
    对于LLC,我们展示了电压模式控制和混合滞后控制。 控制类型取决于您的负载瞬态要求。 一般来说,HHC在整个转换器操作范围内提供比VMC更好的瞬态响应。 对于与控制相关的问题,您可以使用以下文档作为参考。
    TIDA-010062用户指南:www.ti.com/.../tiduet7g.pdf
    视频教程:www.ti.com/.../5768473306001
    AppNote:
    混合滞后控制LLC转换器的数字控制实施:www.ti.com/.../spradj1a.pdf
    具有CLB的基于硬件的同步整流控制:www.ti.com/.../spradf4.pdf
    PSDS:设计LLC谐振半桥电源转换器:www.ti.com/.../slup263.pdf
    是的,如果您遇到任何技术困难或疑问,我们将乐意为您提供支持。 您可以在e2e.ti.com/.../查询,您将在24小时内得到回复。

  • 您好!

    非常感谢您的回复!

    您说的LLC混合滞后控制模式是不是电压和电流同时控制?

    在您发送的链接中,PSDS:设计LLC谐振半桥电源转换器:www.ti.com/.../slup263.pdf 这个打不开,直接显示了TI的主页,麻烦确认下,谢谢!

  • 另外请教下TIDA-010062中的LLC是使用的电压控制模式还是混合滞后控制模式?

  • 您好,

    是、

    TIDA-010062显示了这两种模式。 具有电压模式控制的 LLC 与2x、3x、4x 器件兼容。 具有 HHC 控制功能的 LLC 与3x 和 p55x 兼容。

  • 您好,

    关于推荐,我咨询了专项工程师,转达回复如下,

    这取决于您的客户需求。 我推荐 F28003x 和 F28P55x、因为它以经济高效的价格提供最高的性能。

    如果客户不熟悉 C2000、我建议 F28003x、然后在将来迁移到 F28P55x 平台以获得更高性能。

  • 您 好!请问下F28003x不是C2000系列的吗?另外,PSDS:设计LLC谐振半桥电源转换器:www.ti.com/.../slup263.pdf 这个文档找不到,能麻烦您重新发个链接吗?谢谢!

  • 您好,F28003x是C2000系列,上述链接 https://www.ti.com/seclit/ml/slup263/slup263.pdf 我们可以正常打开,请检查贵公司网络,杀毒软件防火墙等设置,必要时联系贵公司IT解决此问题。

  • 您好!

    有些问题要请教下:

    关于F28003x中如下代码的理解,这个C28_CORE和CLA_CORE有什么区别?

    我看到在F28004x系列中默认使用的是C28_CORE。

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    // 1 means control runs on C28x , otherwise it will run on CLA
    #define C28x_CORE 1
    #define CLA_CORE 2
    #define LLC_CONTROL_RUNNING_ON 2
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    如果在F28003x中使用C28_CORE,则下面的中断处理程序不会被执行,而这个中断处理程序在F28004x系列中是有执行的,我需要在F28003x系列将LLC_CONTROL_RUNNING_ON改为CLA_CORE吗?

    Fullscreen
    1
    interrupt void ISR1(void)
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • 您好,如果主题问题已解答,新问题请重新发帖,谢谢~!

  • 好的,谢谢!已经了解了CLA的作用。