This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于项目需求,TMS320F280039C片上2路SPI无法满足需求,本项目对SPI 通道数需求较多,通过查阅资料,了解CLB 逻辑模块可以用来扩展SPI,我有以下问题:
1、每路SPI 仅需要 CS、MOSI、CLK三个引脚,请问TMS320F280039C 的4个 title CLB模块最多可以拓展几路所需的SPI
2、如果基于CLB 模块拓展的所有SPI共用CLK,最多可以拓展几路SPI
好的,感谢
另外
1、如果要扩展4路SPI,CLB需要的CLK时钟由内部PWM桥联, 4路CLB实现用于扩展4路MOSI,是否可行?
2、关于CLB 扩展的SPI驱动,如何与内部的DMA进行桥联,实现DMA与CLB 的Title的数据交互。
您好,
我希望您能够为每个 CLB 实例模拟一个 SPI 模块、但请记住、并非所有相同的 SPI 特性都能被复制、因为 CLB 的资源仅限于3个计数器/移位寄存器、3个 LUT、3个 FSM 和1个具有4个寄存器的高级控制器。