我在学习公司的逆变器代码,现在主要研究下各个模块的寄存器配置,看到ecap配置为APWM用于控制boost这一块有几个小小的疑问,还希望各位帮忙解答下心中疑惑,谢谢!
其实我最不是太清楚的就是ecap的这个SYNC 同步问题,英文文档也写的不是太清楚,所以想在这里问个清楚!

2 根据上图的ecap结构图看,SYNC_IN是否一定是From EPWM过来的同步时钟信号,还是可以自由配置的,因为在实际逆变器应用中都是逆变的epwm中断做主导,在这里是否是为了使boost的发波和逆变的发波相同步?
1 关于SYNCI_EN 和 SYNCO_SEL配置问题,我想知道是否这两个寄存器是为了使各路ecap发波时保持同步用的?
3 根据上图的ecap结构图看,syncout各个ecap1-5之间是串联起来的,我可否理解为如果配置了SYNCI_EN 和 SYNCO_SEL,就能使比如ecap1的syncout作为ecap2的syncin来使用?
4 我在看英文文档中的apwm例程中发现,ecap1作为主导,可以不用同步,然后ecap2配置为 sync "flow-through" ecap3 配置为 "break the chain",这个地方怎么理解这种配置方法!
5 接着上面的问题,SYNCO_SEL的配置方式有这几种,尤其是第一种和第二种有什么区别?
以上就是我的关于APWM的所有问题,我想这些问题如果清楚了,APWM配置的问题差不多也就没有了,希望各位帮忙解答下我的疑惑,非常感谢了!