TI技术专家:
您好。我用F28M36x系列DSP,想通过CCS5.5将两核的程序烧写到片内FLASH 中,
上电时,程序加载到RAM中运行。在两核的系统配置程序中,我使用了历程的程序:
两核的条件编译已经激活,但调试时#ifdef _FLASH 到#endif间的激活的条件编译不能执行。将程序烧写进FLASH后,重新上电,发现
程序不能运行。两核的CMD文件分别是,F28M36x_generic_wshared_M3_FLASH.cmd和F28M36x_generic_wshared_C28_FLASH.cmd,
C28和还有F28M36x_CodeStartBranch.asm、F28M36x_Headers_nonBIOS.cmd文件。请问TI官网上能否找到烧写FLASH的技术文档?这个问题网上资料太少
了。谢谢!