This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28020 运行出错



CCS5.2, 28027 的工程没有问题。因降成本原因,换28020,更改了CMD配置及芯片主频,会出现不能运行问题。 具体错误信息是: 如果不能使能实时模式运行,则出现No source available for "0x3ff5f5" 如果能使能实时模式运行,则出现Device blocked debug access because it is currently executing non-debuggable 后来为了找问题,将程序删减过程中发现屏蔽掉一部分代码再运行就没有问题,但运行过程中(比如几分钟后)还是会出现上述错误 如果将程序本体全部删掉,只保留最简单框架,即硬件配置,主循环和PWM和ADC 中断,运行一天没有问题 根据上面,觉得CMD配置估计没有问题,因最小系统可以运行,可能是FLASH烧写出了问题,导致部分程序找不到,但不知道该如何定位该问题 请TI 工程师及各位大虾们帮忙看一下。有没有遇到类似问题及该错误提示该如何分析解决问题 谢谢大家