Part Number: TMS320F28P650DK
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE
在我的项目开发中,由于之前的芯片(28335,280045)的SCI BOOT的默认引脚均为GPIO28,GPIO29,但是在28P65中默认引脚改为了GPIO12,GPIO13,我的硬件仍然连接的是28,29,所以需要更改SCI BOOT的引脚。
通过TRM手册得知, 我更改OTP中的BOOTDEF的值就能更改引脚

我的问题如下:
1.如何更改OTP中的值?只能通过debug中的on-chip flash更改还是能通过程序中直接编程OTP中的BOOTDEF?
2.一块芯片OTP只能更改一次吗?后续想要继续更改引脚就没有办法了吗?
3.下图有说明在debug中可以更改 EMU-BOOTDEF,那我已经在debug中了怎么进入SCI BOOT,这个值掉电还能保存吗