This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280039C: 数据总线位数

Part Number: TMS320F280039C

C28系列数据总线为32位,如果在后台循环中为一个long long 或 long double型的64位变量赋值,是否可认为这不是一个原子操作。

即写完32位后,未写剩余的32位时,可能被高优先级任务或中断打断。不做临界区处理的话,在中断或高优先级任务中读取此值有概率是不正确的。

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好,

        由于TMS320C28x 编译器支持 long long 和long double数据类型,不存在您说的情况。

  • 不知道是不是我问题没有表达清楚,补充测试如下:

    • 测试1

      main函数主循环代码如下:

      Fullscreen
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      uint64_t test;
      if(i==0)
      {
      test = 0x1111111122222222;
      }
      else
      {
      test = 0x2222222211111111;
      }
      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      20k频率中断中代码如下:

      Fullscreen
      1
      2
      3
      4
      if( (test != 0x1111111122222222) && (test != 0x2222222211111111) )
      {
      GvUtility_TestData_U[0]++;
      }
      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      测试结果:变量值GvUtility_TestData_U[0]不断增加

    • 测试2

                 在测试1基础上,将test数据类型由uint64_t 变更为uint32_t,对应值更改为0x11112222,0x22221111;

                测试结果:GvUtility_TestData_U[0]始终为0

    • 测试3

                 在测试1基础上,操作变量前后增加临界区保护ENTER_CRITICAL_SECTION();/EXIT_CRITICAL_SECTION()

                 测试结果:GvUtility_TestData_U[0]始终为0

  • 您好,

          调查需要些时间,请等待后续回复。

  • 您好请问还有回复吗

  • 您好,

           您关注在这里是有效的。由于总线宽度为 32 位,因此 64 位写入如果中断,可能会导致不正确的值。

           要使其具有原子性,您可以使用 DINT 后跟 EINT,或者使用软件解决方法(如 UPDATE_STATUS = START、UPDATE_STATUS = END - 并在 ISR 中或访问该变量的任何地方进行检查)。