This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280025C: BOOTLOADER 升级

Part Number: TMS320F280025C


我在flash做了2个APP,其中一个作为升级用,现在发现APP跳转之后,我写好的SPI功能不可以用了,我想问两个程序跳转有什么要注意的吗?,需要关闭或者重新开启一些什么吗?

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,我们正在确认你的问题,稍后回复您。

  • 您好

    您能否详细说明一下"不可用"是什么意思? 它在哪个工程(引导加载程序或应用程序)中实现?

  • 你好 已找到解决办法,但是原因未找到,就是我的SPI功能的实现是靠直接操作寄存器来实现的,发送时直接填充到发送缓存寄存器,接收时直接从接收缓存寄存器读取,这种方法在只有一个应用层时是可以实现SPI功能的,但是当我增加了一个BOOTLOADERA APP时,升级后其他应用都好用,只有SPI有问题,目前我更改了代码,使用官方的库函数来实现,就没有这个问题了,但是出现这种情况的原因我未找到

  • 您好

    如果我理解正确、那么使用 driverlib 函数来实现 SCI 函数而不是直接配置 SCI 寄存器就解决了问题。 您可以将您编写的代码与 driverlib 进行比较、以了解缺少的内容。