This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,我使用CCS10.4导入C2000Ware_4_01_00_00中F280025带有syscfg的例程,编译后报错如下图。我的编译器版本是TI V22.6.0.LTS。SysConfig版本是1.15.0。
问题1::上面的问题是CCS版本和编译器、sysconfig版本不兼容吗?
问题2:如果我要在我的280025的工程中用上sysconfig,我需要安装哪一版本的CCS,对应的编译器和sysconfg的版本分别是哪一版本?
您好,
c2000ware和CCS在版本发布说明中有说明,
下面截图是C2000Ware_4_01的版本说明。
报错缺少“;” 是由于sysconfig工具生成的代码有错误。
使用c2000ware的最新版本试一下 C2000WARE 软件开发套件 (SDK) | 德州仪器 TI.com.cn
您好,
使用 C2000Ware_5_01_00_00、SysConfig 1.21.0、CCS 12.8.1 和 TI v22.6.1.LTS, 我们可以成功编译相同的示例。
请重新确认您使用的SysConfig版本。 CCS General > Products > Project Properties 下面查看。