使用280049 100pin 的PWM7 测试,
需要达到PWM 计数器为0的时候,触发中断,进入中断服务程序:
目前查看PWM7 PIE 已经使能, PWM7 ETFIG 中断 标志已经为1 但是PIE 中的中触发标志一直为0.
问下280049的 PWM7 中断是不是需要再其他地方设置别的东西?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用280049 100pin 的PWM7 测试,
需要达到PWM 计数器为0的时候,触发中断,进入中断服务程序:
目前查看PWM7 PIE 已经使能, PWM7 ETFIG 中断 标志已经为1 但是PIE 中的中触发标志一直为0.
问下280049的 PWM7 中断是不是需要再其他地方设置别的东西?

从 PWM 侧、正确配置中断。 我会仔细检查 ePIE 配置、看看您是否选择 PWM7作为中断源。 我还将该票证重新分配给了我们的 PIE 专家。
您能否验证以下各项:
您使用代码中的 Interrupt_register()函数将 INT_BUCK_PWM1_ISR 注册到 PIE 中断
在 CPU 寄存器中设置组3的 IER 位
您喜欢在初始化代码末尾调用 EINT 来全局启用中断