焊的新片子,使用内部晶振,XDS100v3USB仿真器,Test Connection 成功,
首先测试ram中运行程序,debug一切正常
然后测试flash程序,debug时卡在erase flash步骤,手贱点了取消,再次尝试时就提示了无法连接到target的问题,如下图所示。
怀疑可能烧写flash时出错,导致flash中password区域数据被修改,锁定了片子。但是,重新配置cmd文件为ram中运行,debug还是显示这个错误。
使用uniflash 烧写flash工具解锁,也同样显示该问题,无法连接target。
目前现象是,Test Connection 成功,ram debug 和flash debug 都提示error 1015。
板子上只焊了dsp和jtag插座,3.3v电源芯片,供电正常。请各路大神帮小弟分析一下这种现象的原因。