Part Number: LAUNCHXL-F28379D
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, , C2000WARE
TI的工程师你们好!
我前面在看了c28 Acadamy中的ADC例程后想要在这个例程的基础上进行ADC多通道采样,我想着例程的epwm中断源已经设置好了,所以我的改进方案是使用一个epwm中断源进行多通道采样
因此我在原来例程的基础上补充了一个soc的配置,如下面图所示(与例程设置一致),并且两个采样同时在一个中断服务例程中执行保存缓存区的操作,但是我在实际运行时发现多加了几个通道的采样和缓存会导致采样的精度有所下降(因为我采样后的数据要进行有效值计算,而算出来的有效值有一定程度的变化),我想请问一下是不是一个中断服务例程中进行多个采样数据缓存会降低采样精度,还是说只要有多个通道连接到板子上就会降低采样精度呢?如果采用多个中断来触发多个通道数据的采样缓存能否提升采样数据的精度呢?


对应例程实验:ADC 实验