如果当前来的是地址0x1的数据,但是并没有来0x0地址的,那么怎么封装呢,这是否意味着我需要记录所有的偶数地址的数据呢,比如我搞一个寄存器,将所有的偶数地址的数据存入这个寄存器,如果后续有奇数地址来,就在这个大的寄存器中寻找该奇数地址的前一个偶数地址的数据。这是我的第一个问题。
第二个问题就是,对于mailbox模式,dw_mode 为8bit 和16bit 两种情况,分别是怎么映射到hic 的内部寄存器的,比如h2dbuf0(0x40),您能举出我写这个寄存器所需要给的地址嘛(针对8bit和16bit的情况)
还有一个问题就是,如果是direct mode ,外部主机读,会不会有出错的可能呢,是保证外部主机一定不会读错,还是硬件这边会加以判断,如果出错和外部主机写一样,记录错误的地址
关于第一个问题,16位写入的正确方法是先写入偶数地址,然后再写入奇数地址。 例如,应首先写入B0 (这不会触发16位写入),然后写入B1 (此事件将触发B1B0的16位写入)
关于第二个问题,邮箱寄存器将作为任何其他寄存器访问,您可以参考名为"读取的数据包装和解包"的表格。 我不知道您所面临的确切问题,能否举个例子?
如果只来奇数地址的数据,每次都要打包,那么和谁进行打包呢,比如来的地址为0x1, 0x3, 0x5,并没有来地址为0x0,0x2,0x4的数据,这是第一个疑惑的地方。第二个疑惑的地方就是,读数据是否会有错误,比如说我的DW_MODE 为16bit , initial port 为32bit 来的地址为0x0,0x2,并没有来0x1的地址,那么此时是否会提示错误,如果没有,是否由用户保证读的地址一定是符合规矩的