我的电脑CPU为i5-12450H,编译构建程序总是会卡在某个进度不动。
从Project->Clean... 编译并构建程序,进度一定会卡在49%或者64%, Cancel Operation后再点击Build(锤子)通常可以编译成功,这导致我build程序很不顺畅,这是为什么呢?我本来以为是CPU不足,试过限制编译线程(-j 8 -> -j 2, 甚至关闭并行编译),问题没有改善。麻烦帮助排查解决!!感谢!!
这些缓慢的构建错误可能有多个根本原因,使调试成为一项挑战。
是否有可能将您的CCS版本更新到至少12.8.1,并确定问题是否仍然存在?您是否也可以尝试新的CCS 20.1.1?