如何将CLA中的一个函数封装成Lib,在CLA中调用这个函数运行
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
请尝试参考下面链接:
software-dl.ti.com/.../ccs_project-management.html
您好,感谢回复;我程序已封装完成,但是在cla中调用时,封装成lib的程序运行时间是直接写在cla中时间的3倍;程序放在cla的flash和RAM中了,opt_level配置成3 Interprocedure Optimizations,请问是什么原因?,谢谢
我不确定你的意思。 我假设你组织和构建你的项目2不同的方式。 对于每个构建版本,请在文本文件中捕获所有构建命令的日志。 将这两个文本文件加上链接程序映射文件放入zip并将其附加到您的下一次回复中。