TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

TMS320F280039C: 能否把DCEVTFILT引入到CLB中

Part Number: TMS320F280039C

有没有办法把DCEVTFILT引入到CLB中,我看local mux里面只有DCEVTA/B的1,2。

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好,

    是的,如果选择 DCEVTFILT 作为 DC[A/B]EVT[1/2]的源、然后该源被馈送到 CLB。

  • 但是这样在CLB里面显示的仍然是orig source而不是filtered source

  • 您好,

    您能否通过观察 PWM 输出来确认是否在 PWM 级别选择了 DCEVTFILT 信号?

  • 您好,

    我的配置与实验如下:DCEVTB是一段高低电平信号,DCEVTB使用DCEVTFILT,DCEVTFILT的输出是上升沿捕获并延时的边沿,PWMB是持续低电平信号,通过DCEVTB事件来给PWMB置高。CLB输入选择DCEVTB,OUTLUT输出是输入直通。通过某个GPIO观察。

    可以观察到,PWMB是上升沿边沿产生的延时脉冲,与DCEVTFILT配置相同。CLB的输出仍然是原DCEVTB的高低电平信号。

    我想知道有没有办法可以使DCEVTFILT进入到CLB中,因为我所有CLB的定时器资源都用完了,想用DCEVTFILT这个实现额外的延时。

  • 您好,

    我将向我们的设计团队核实是否可以将 DCEVTFILT 馈送到 CLB。

  • 您好,

    另一种选择是使用默认为低电平的备用 PWM、其 DCEVTFILT 信号会使其变为高电平。 然后、您可以将此信号馈送到备用 GPIO、使用输入 XBAR 读取它、然后在输入 XBAR 中获取它作为 CLB 的输入。