This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28377D: C2000-28377D-adc&cmpss - 差分信号与cmpss相匹配的问题?

Part Number: TMS320F28377D

如果我现在使用的差分信号的模式进行电流采样,同时我还想使用cmpss功能,
我想问一下是否需要将差分信号每一路叠加一个ref,即叠加一个直流量在cmpss能够比较合理的范围内?

其次从cmpss原理框图上来说,使用的是CMPINxP,这个管脚才是比较输出对象,
CMPINxN这个管脚只是比较参考其中的一个选择而已?
即:如果要比较必须要接入CMPINxP才可以,并且电平必须叠加一个直流分量吗?



  • CMPINxP和CMPINxN是独立的比较器,可以将它们用作两个单独的比较器或窗口比较器,例如控制电流输入的高电平和低电平。反相输入可以从外部馈送,但在大多数应用中,可以自由使用内部CMP DAC来生成反相输入参考值。