Part Number: TMS320F28384D
使用外部有源晶振,软件运行到这里就出错结束了
软件在TI的开发板上是可以run起来的,但是TI的开发板是用无源晶振,我们的板子是用有源晶振
请问应该如何修改?
void InitSysCtrl(void)
{
。。。。。。
//
// Verify the crystal frequency.
// Note: This check can be removed if you are not using XTAL as the PLL
// source
//
if(true || !VerifyXTAL(OSC_FREQ))
{
ESTOP0;
while(1); // 软件运行到这里就结束了
}
}