Part Number: TMS320F28377D
你好,我想知道有没有在不删减代码的前提下把SCIB或者CANB关闭,因为我打算采用CAN和SCI双保障,CAN不行就使用SCI进行通信
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F28377D
你好,我想知道有没有在不删减代码的前提下把SCIB或者CANB关闭,因为我打算采用CAN和SCI双保障,CAN不行就使用SCI进行通信
有几个引脚可用于SCIB和CANB。 您可以同时使用CANB和SCIB,而不会发生引脚冲突。
SCIB:TxD:GPIO9,GPIO10,GPIO14,GPIO18,GPIO22, GPIO54,GPIO86等
RXD:GPIO11,GPIO15,GPIO19,GPIO23,GPIO55, 等等
CANB:TX:GPIO6,GPIO8,GPIO12,GPIO16,GPIO20, GPIO38等
RX:GPIO7,GPIO10,GPIO13,GPIO17,GPIO21, GPIO39等
在您的消息中,"关闭"是什么意思?
如果不更改代码,我们就无法关闭SCI和can。启用和配置后,我们可以随时向控制台或can总线发送消息。如果我们不传输消息,SCI或CAN总线将处于空闲状态。
不,如果CAN在您的应用程序中与SCI不共享同一引脚,SCI代码不会影响CAN通信。