Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE
问题描述:在使用硬件SPI驱动OLED屏幕时出现了花屏的现象,而且示波器中似乎对SPI的解码表明它很容易出现错误,在下面的OLED.init函数中发送的十六进制数前几个是对的,但是会从某个开始解码与代码的值不相符.
以下是详细的配置与代码
1.在dev.ti.com/.../explore 上我没有看到有关sysconfig配置硬件SPI的详细教程
2.我自己配置的SPI如下图所示



4.OLED.c文件:
/*
* OLED.c
*
* Created on: 2025年5月8日
* Author: EFBR
*/
#include "board.h"
#include "sys.h"
#include "OLED.h"
#include "oledfont.h"
#define SPI_STS_TX_EMPTY 0x00000020 // 发送缓冲区空标志位(具体值需参考头文件)
uint16_t OLED_GRAM[144][8];
uint16_t move_bite = 8;
// 反显函数
void OLED_ColorTurn (uint16_t i)
{
if (i == 0) {
OLED_WR_Byte (0xA6, OLED_CMD); // 正常显示
}
if (i == 1) {
OLED_WR_Byte (0xA7, OLED_CMD); // 反色显示
}
}
// 屏幕旋转180度
void OLED_DisplayTurn (uint16_t i)
{
if (i == 0) {
OLED_WR_Byte (0xC8, OLED_CMD); // 正常显示
OLED_WR_Byte (0xA1, OLED_CMD);
}
if (i == 1) {
OLED_WR_Byte (0xC0, OLED_CMD); // 反转显示
OLED_WR_Byte (0xA0, OLED_CMD);
}
}
// void OLED_WR_Byte (uint16_t dat, uint16_t cmd)
// {
// uint16_t i;
// if (cmd)
// OLED_DC_Set();
// else
// OLED_DC_Clr();
// OLED_CS_Clr();
// for (i = 0; i < 8; i++) {
// OLED_SCL_Clr();
// if (dat & 0x80)
// OLED_SDA_Set();
// else
// OLED_SDA_Clr();
// OLED_SCL_Set();
// dat <<= 1;
// }
// OLED_CS_Set();
// OLED_DC_Set();
// }
uint8_t send_data = 0x00;
void OLED_WR_Byte(uint16_t data, uint16_t cmd)
{
if (cmd)
OLED_DC_Set();
else
OLED_DC_Clr();
// OLED_CS_Clr();
// data << 8;
// SPI_transmitByte(OLED_SPI_BASE,data << move_bite);
// SCI_writeCharNonBlocking(OLED_SPI_BASE,data >> 8);
send_data = data << move_bite;
SPI_writeDataNonBlocking(OLED_SPI_BASE,send_data);
// SPI_writeDataBlockingNonFIFO(OLED_SPI_BASE,data << move_bite);
// SPI_writeDataBlockingFIFO(OLED_SPI_BASE,send_data);
// while (SPI_getInterruptStatus(OLED_SPI_BASE,SPI_STS_TX_EMPTY) == false)) {
// }
// SPI_transmitByte(OLED_SPI_BASE,data << move_bite);
OLED_DC_Set();
}
// 开启OLED显示
void OLED_DisPlay_On (void)
{
OLED_WR_Byte (0x8D, OLED_CMD); // 电荷泵使能
OLED_WR_Byte (0x14, OLED_CMD); // 开启电荷泵
OLED_WR_Byte (0xAF, OLED_CMD); // 点亮屏幕
}
// 关闭OLED显示
void OLED_DisPlay_Off (void)
{
OLED_WR_Byte (0x8D, OLED_CMD); // 电荷泵使能
OLED_WR_Byte (0x10, OLED_CMD); // 关闭电荷泵
OLED_WR_Byte (0xAE, OLED_CMD); // 关闭屏幕
}
// 更新显存到OLED
void OLED_Refresh (void)
{
uint16_t i, n;
for (i = 0; i < 8; i++) {
OLED_WR_Byte (0xb0 + i, OLED_CMD); // 设置行起始地址
OLED_WR_Byte (0x00, OLED_CMD); // 设置低列起始地址
OLED_WR_Byte (0x10, OLED_CMD); // 设置高列起始地址
for (n = 0; n < 128; n++)
OLED_WR_Byte (OLED_GRAM[n][i], OLED_DATA);
}
}
// 清屏函数
void OLED_Clear (void)
{
uint16_t i, n;
for (i = 0; i < 8; i++) {
for (n = 0; n < 128; n++) {
OLED_GRAM[n][i] = 0; // 清除所有数据
}
}
OLED_Refresh(); // 更新显示
}
// 画点
// x:0~127
// y:0~63
// t:1 填充 0,清空
void OLED_DrawPoint (uint16_t x, uint16_t y, uint16_t t)
{
uint16_t i, m, n;
i = y / 8;
m = y % 8;
n = 1 << m;
if (t) {
OLED_GRAM[x][i] |= n;
}
else {
OLED_GRAM[x][i] = ~OLED_GRAM[x][i];
OLED_GRAM[x][i] |= n;
OLED_GRAM[x][i] = ~OLED_GRAM[x][i];
}
}
// 画线
// x1,y1:起点坐标
// x2,y2:结束坐标
void OLED_DrawLine (uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2, uint16_t mode)
{
uint16_t t;
int xerr = 0, yerr = 0, delta_x, delta_y, distance;
int incx, incy, uRow, uCol;
delta_x = x2 - x1; // 计算坐标增量
delta_y = y2 - y1;
uRow = x1; // 画线起点坐标
uCol = y1;
if (delta_x > 0)
incx = 1; // 设置单步方向
else if (delta_x == 0)
incx = 0; // 垂直线
else {
incx = -1;
delta_x = -delta_x;
}
if (delta_y > 0)
incy = 1;
else if (delta_y == 0)
incy = 0; // 水平线
else {
incy = -1;
delta_y = -delta_x;
}
if (delta_x > delta_y)
distance = delta_x; // 选取基本增量坐标轴
else
distance = delta_y;
for (t = 0; t < distance + 1; t++) {
OLED_DrawPoint (uRow, uCol, mode); // 画点
xerr += delta_x;
yerr += delta_y;
if (xerr > distance) {
xerr -= distance;
uRow += incx;
}
if (yerr > distance) {
yerr -= distance;
uCol += incy;
}
}
}
// x,y:圆心坐标
// r:圆的半径
void OLED_DrawCircle (uint16_t x, uint16_t y, uint16_t r)
{
int a, b, num;
a = 0;
b = r;
while (2 * b * b >= r * r) {
OLED_DrawPoint (x + a, y - b, 1);
OLED_DrawPoint (x - a, y - b, 1);
OLED_DrawPoint (x - a, y + b, 1);
OLED_DrawPoint (x + a, y + b, 1);
OLED_DrawPoint (x + b, y + a, 1);
OLED_DrawPoint (x + b, y - a, 1);
OLED_DrawPoint (x - b, y - a, 1);
OLED_DrawPoint (x - b, y + a, 1);
a++;
num = (a * a + b * b) - r * r; // 计算画的点离圆心的距离
if (num > 0) {
b--;
a--;
}
}
}
// 在指定位置显示一个字符,包括部分字符
// x:0~127
// y:0~63
// size1:选择字体 6x8/6x12/8x16/12x24
// mode:0,反色显示;1,正常显示
void OLED_ShowChar (uint16_t x, uint16_t y, uint16_t chr, uint16_t size1, uint16_t mode)
{
uint16_t i, m, temp, size2, chr1;
uint16_t x0 = x, y0 = y;
if (size1 == 8)
size2 = 6;
else
size2 = (size1 / 8 + ((size1 % 8) ? 1 : 0)) * (size1 / 2); // 得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
chr1 = chr - ' '; // 计算偏移后的值
for (i = 0; i < size2; i++) {
if (size1 == 8) {
temp = asc2_0806[chr1][i];
} // 调用0806字体
else if (size1 == 12) {
temp = asc2_1206[chr1][i];
} // 调用1206字体
else if (size1 == 16) {
temp = asc2_1608[chr1][i];
} // 调用1608字体
else if (size1 == 24) {
temp = asc2_2412[chr1][i];
} // 调用2412字体
else
return;
for (m = 0; m < 8; m++) {
if (temp & 0x01)
OLED_DrawPoint (x, y, mode);
else
OLED_DrawPoint (x, y, !mode);
temp >>= 1;
y++;
}
x++;
if ((size1 != 8) && ((x - x0) == size1 / 2)) {
x = x0;
y0 = y0 + 8;
}
y = y0;
}
}
// 显示字符串
// x,y:起点坐标
// size1:字体大小
//*chr:字符串起始地址
// mode:0,反色显示;1,正常显示
void OLED_ShowString (uint16_t x, uint16_t y, uint16_t *chr, uint16_t size1, uint16_t mode)
{
while ((*chr >= ' ') && (*chr <= '~')) // 判断是不是非法字符!
{
OLED_ShowChar (x, y, *chr, size1, mode);
if (size1 == 8)
x += 6;
else
x += size1 / 2;
chr++;
}
}
// m^n
uint32_t OLED_Pow (uint16_t m, uint16_t n)
{
uint32_t result = 1;
while (n--) {
result *= m;
}
return result;
}
// 显示数字
// x,y :起点坐标
// num :要显示的数字
// len :数字的位数
// size:字体大小
// mode:0,反色显示;1,正常显示
void OLED_ShowNum (uint16_t x, uint16_t y, uint32_t num, uint16_t len, uint16_t size1, uint16_t mode)
{
uint16_t t, temp, m = 0;
if (size1 == 8)
m = 2;
for (t = 0; t < len; t++) {
temp = (num / OLED_Pow (10, len - t - 1)) % 10;
if (temp == 0) {
OLED_ShowChar (x + (size1 / 2 + m) * t, y, '0', size1, mode);
}
else {
OLED_ShowChar (x + (size1 / 2 + m) * t, y, temp + '0', size1, mode);
}
}
}
// 显示汉字
// x,y:起点坐标
// num:汉字对应的序号
// mode:0,反色显示;1,正常显示
void OLED_ShowChinese (uint16_t x, uint16_t y, uint16_t num, uint16_t size1, uint16_t mode)
{
uint16_t m, temp;
uint16_t x0 = x, y0 = y;
uint16_t i, size3 = (size1 / 8 + ((size1 % 8) ? 1 : 0)) * size1; // 得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
for (i = 0; i < size3; i++) {
if (size1 == 16) {
temp = Hzk1[num][i];
} // 调用16*16字体
else if (size1 == 24) {
temp = Hzk2[num][i];
} // 调用24*24字体
else if (size1 == 32) {
temp = Hzk3[num][i];
} // 调用32*32字体
else if (size1 == 64) {
temp = Hzk4[num][i];
} // 调用64*64字体
else
return;
for (m = 0; m < 8; m++) {
if (temp & 0x01)
OLED_DrawPoint (x, y, mode);
else
OLED_DrawPoint (x, y, !mode);
temp >>= 1;
y++;
}
x++;
if ((x - x0) == size1) {
x = x0;
y0 = y0 + 8;
}
y = y0;
}
}
// num 显示汉字的个数
// space 每一遍显示的间隔
// mode:0,反色显示;1,正常显示
void OLED_ScrollDisplay (uint16_t num, uint16_t space, uint16_t mode)
{
uint16_t i, n, t = 0, m = 0, r;
while (1) {
if (m == 0) {
OLED_ShowChinese (128, 24, t, 16, mode); // 写入一个汉字保存在OLED_GRAM[][]数组中
t++;
}
if (t == num) {
for (r = 0; r < 16 * space; r++) // 显示间隔
{
for (i = 1; i < 144; i++) {
for (n = 0; n < 8; n++) {
OLED_GRAM[i - 1][n] = OLED_GRAM[i][n];
}
}
OLED_Refresh();
}
t = 0;
}
m++;
if (m == 16) {
m = 0;
}
for (i = 1; i < 144; i++) // 实现左移
{
for (n = 0; n < 8; n++) {
OLED_GRAM[i - 1][n] = OLED_GRAM[i][n];
}
}
OLED_Refresh();
}
}
// x,y:起点坐标
// sizex,sizey,图片长宽
// BMP[]:要写入的图片数组
// mode:0,反色显示;1,正常显示
void OLED_ShowPicture (uint16_t x, uint16_t y, uint16_t sizex, uint16_t sizey, uint16_t BMP[], uint16_t mode)
{
uint16_t j = 0;
uint16_t i, n, temp, m;
uint16_t x0 = x, y0 = y;
sizey = sizey / 8 + ((sizey % 8) ? 1 : 0);
for (n = 0; n < sizey; n++) {
for (i = 0; i < sizex; i++) {
temp = BMP[j];
j++;
for (m = 0; m < 8; m++) {
if (temp & 0x01)
OLED_DrawPoint (x, y, mode);
else
OLED_DrawPoint (x, y, !mode);
temp >>= 1;
y++;
}
x++;
if ((x - x0) == sizex) {
x = x0;
y0 = y0 + 8;
}
y = y0;
}
}
}
/*OLED初始化*/
void OLED_Init()
{
// OLED_RES_Set();
// Delay_ms(100);
OLED_RES_Clr();
Delay_ms(200);
OLED_RES_Set();
OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--turn off oled panel
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//--set contrast control register
OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD);// Set SEG Output Current Brightness
OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//--Set SEG/Column Mapping 0xa0左右反置 0xa1正常
OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Set COM/Row Scan Direction 0xc0上下反置 0xc8正常
OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--set normal display
OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--1/64 duty
OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//-not offset
OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//--set pre-charge period
OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//--set com pins hardware configuration
OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//--set vcomh
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//Set VCOM Deselect Level
OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//--set Charge Pump enable/disable
OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//--set(0x10) disable
OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);
OLED_Clear();
}
5.OLED.h文件
/* * OLED.h * * Created on: 2025年4月6日 * Author: EFBR */ #include "board.h" #ifndef OLED_H_ #define OLED_H_ //-----------------OLED端口定义---------------- /*注:在TI中: **POCI-->MISO **PICO-->MOSI **PTE-->CS*/ // #define OLED_SCL_Clr() GPIO_writePin(OLED_CLK,0)//SCL // #define OLED_SCL_Set() GPIO_writePin(OLED_CLK,1) // #define OLED_SDA_Clr() GPIO_writePin(OLED_MOSI,0)//SDA // #define OLED_SDA_Set() GPIO_writePin(OLED_MOSI,1) // #define OLED_CS_Clr() GPIO_writePin(OLED_CS,0)//CS // #define OLED_CS_Set() GPIO_writePin(OLED_CS,1) /*以下两个引脚需要自己查询在board.h定义*/ #define OLED_RES_Clr() GPIO_writePin(OLED_RES,0)//RES #define OLED_RES_Set() GPIO_writePin(OLED_RES,1) #define OLED_DC_Clr() GPIO_writePin(OLED_DC,0)//DC #define OLED_DC_Set() GPIO_writePin(OLED_DC,1) #define OLED_CMD 0 // 写命令 #define OLED_DATA 1 // 写数据 void OLED_ClearPoint (uint16_t x, uint16_t y); void OLED_ColorTurn (uint16_t i); void OLED_DisplayTurn (uint16_t i); void OLED_WR_Byte (uint16_t dat, uint16_t mode); void OLED_DisPlay_On (void); void OLED_DisPlay_Off (void); void OLED_Refresh (void); void OLED_Clear (void); void OLED_DrawPoint (uint16_t x, uint16_t y, uint16_t t); void OLED_DrawLine (uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2, uint16_t mode); void OLED_DrawCircle (uint16_t x, uint16_t y, uint16_t r); void OLED_ShowChar (uint16_t x, uint16_t y, uint16_t chr, uint16_t size1, uint16_t mode); void OLED_ShowChar6x8 (uint16_t x, uint16_t y, uint16_t chr, uint16_t mode); void OLED_ShowString (uint16_t x, uint16_t y, uint16_t *chr, uint16_t size1, uint16_t mode); void OLED_ShowNum (uint16_t x, uint16_t y, uint32_t num, uint16_t len, uint16_t size1, uint16_t mode); void OLED_ShowChinese (uint16_t x, uint16_t y, uint16_t num, uint16_t size1, uint16_t mode); void OLED_ScrollDisplay (uint16_t num, uint16_t space, uint16_t mode); void OLED_ShowPicture (uint16_t x, uint16_t y, uint16_t sizex, uint16_t sizey, uint16_t BMP[], uint16_t mode); void OLED_Init (void); #endif /* OLED_H_ */
6.oledfont.h文件
#ifndef __OLEDFONT_H
#define __OLEDFONT_H
const unsigned char asc2_0806[][6] =
{
{0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00},// sp
{0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00},// !
{0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00},// "
{0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14},// #
{0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12},// $
{0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23},// %
{0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50},// &
{0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00},// '
{0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00},// (
{0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00},// )
{0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14},// *
{0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08},// +
{0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00},// ,
{0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08},// -
{0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00},// .
{0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02},// /
{0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E},// 0
{0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00},// 1
{0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46},// 2
{0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31},// 3
{0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10},// 4
{0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39},// 5
{0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30},// 6
{0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03},// 7
{0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36},// 8
{0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E},// 9
{0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00},// :
{0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00},// ;
{0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00},// <
{0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14},// =
{0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08},// >
{0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06},// ?
{0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E},// @
{0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C},// A
{0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36},// B
{0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22},// C
{0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C},// D
{0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41},// E
{0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01},// F
{0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A},// G
{0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F},// H
{0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00},// I
{0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01},// J
{0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41},// K
{0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40},// L
{0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F},// M
{0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F},// N
{0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E},// O
{0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06},// P
{0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E},// Q
{0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46},// R
{0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31},// S
{0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01},// T
{0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F},// U
{0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F},// V
{0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F},// W
{0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63},// X
{0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07},// Y
{0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43},// Z
{0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00},// [
{0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55},// 55
{0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00},// ]
{0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04},// ^
{0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40},// _
{0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00},// '
{0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78},// a
{0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38},// b
{0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20},// c
{0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F},// d
{0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18},// e
{0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02},// f
{0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C},// g
{0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78},// h
{0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00},// i
{0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00},// j
{0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00},// k
{0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00},// l
{0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78},// m
{0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78},// n
{0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38},// o
{0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18},// p
{0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC},// q
{0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08},// r
{0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20},// s
{0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20},// t
{0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C},// u
{0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C},// v
{0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C},// w
{0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44},// x
{0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C},// y
{0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44},// z
{0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14},// horiz lines
};
//12*12 ASCII字符集点阵
const unsigned char asc2_1206[95][12]={
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
{0x00,0x00,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00},/*"!",1*/
{0x00,0x0C,0x02,0x0C,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*""",2*/
{0x90,0xD0,0xBC,0xD0,0xBC,0x90,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x00},/*"#",3*/
{0x18,0x24,0xFE,0x44,0x8C,0x00,0x03,0x02,0x07,0x02,0x01,0x00},/*"$",4*/
{0x18,0x24,0xD8,0xB0,0x4C,0x80,0x00,0x03,0x00,0x01,0x02,0x01},/*"%",5*/
{0xC0,0x38,0xE4,0x38,0xE0,0x00,0x01,0x02,0x02,0x01,0x02,0x02},/*"&",6*/
{0x08,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",7*/
{0x00,0x00,0x00,0xF8,0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04},/*"(",8*/
{0x00,0x02,0x04,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x04,0x02,0x01,0x00,0x00},/*")",9*/
{0x90,0x60,0xF8,0x60,0x90,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00},/*"*",10*/
{0x20,0x20,0xFC,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00},/*"+",11*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00},/*",",12*/
{0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"-",13*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00},/*".",14*/
{0x00,0x80,0x60,0x1C,0x02,0x00,0x04,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"/",15*/
{0xF8,0x04,0x04,0x04,0xF8,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"0",16*/
{0x00,0x08,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00},/*"1",17*/
{0x18,0x84,0x44,0x24,0x18,0x00,0x03,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00},/*"2",18*/
{0x08,0x04,0x24,0x24,0xD8,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"3",19*/
{0x40,0xB0,0x88,0xFC,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x02,0x00},/*"4",20*/
{0x3C,0x24,0x24,0x24,0xC4,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"5",21*/
{0xF8,0x24,0x24,0x2C,0xC0,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"6",22*/
{0x0C,0x04,0xE4,0x1C,0x04,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00},/*"7",23*/
{0xD8,0x24,0x24,0x24,0xD8,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"8",24*/
{0x38,0x44,0x44,0x44,0xF8,0x00,0x00,0x03,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"9",25*/
{0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00},/*":",26*/
{0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00},/*";",27*/
{0x00,0x20,0x50,0x88,0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02},/*"<",28*/
{0x90,0x90,0x90,0x90,0x90,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"=",29*/
{0x00,0x02,0x04,0x88,0x50,0x20,0x00,0x02,0x01,0x00,0x00,0x00},/*">",30*/
{0x18,0x04,0xC4,0x24,0x18,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00},/*"?",31*/
{0xF8,0x04,0xE4,0x94,0xF8,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00},/*"@",32*/
{0x00,0xE0,0x9C,0xF0,0x80,0x00,0x02,0x03,0x00,0x00,0x03,0x02},/*"A",33*/
{0x04,0xFC,0x24,0x24,0xD8,0x00,0x02,0x03,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"B",34*/
{0xF8,0x04,0x04,0x04,0x0C,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"C",35*/
{0x04,0xFC,0x04,0x04,0xF8,0x00,0x02,0x03,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"D",36*/
{0x04,0xFC,0x24,0x74,0x0C,0x00,0x02,0x03,0x02,0x02,0x03,0x00},/*"E",37*/
{0x04,0xFC,0x24,0x74,0x0C,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00,0x00},/*"F",38*/
{0xF0,0x08,0x04,0x44,0xCC,0x40,0x00,0x01,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"G",39*/
{0x04,0xFC,0x20,0x20,0xFC,0x04,0x02,0x03,0x00,0x00,0x03,0x02},/*"H",40*/
{0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x00,0x02,0x02,0x03,0x02,0x02,0x00},/*"I",41*/
{0x00,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x06,0x04,0x04,0x03,0x00,0x00},/*"J",42*/
{0x04,0xFC,0x24,0xD0,0x0C,0x04,0x02,0x03,0x02,0x00,0x03,0x02},/*"K",43*/
{0x04,0xFC,0x04,0x00,0x00,0x00,0x02,0x03,0x02,0x02,0x02,0x03},/*"L",44*/
{0xFC,0x3C,0xC0,0x3C,0xFC,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00},/*"M",45*/
{0x04,0xFC,0x30,0xC4,0xFC,0x04,0x02,0x03,0x02,0x00,0x03,0x00},/*"N",46*/
{0xF8,0x04,0x04,0x04,0xF8,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"O",47*/
{0x04,0xFC,0x24,0x24,0x18,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00,0x00},/*"P",48*/
{0xF8,0x84,0x84,0x04,0xF8,0x00,0x01,0x02,0x02,0x07,0x05,0x00},/*"Q",49*/
{0x04,0xFC,0x24,0x64,0x98,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x03,0x02},/*"R",50*/
{0x18,0x24,0x24,0x44,0x8C,0x00,0x03,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"S",51*/
{0x0C,0x04,0xFC,0x04,0x0C,0x00,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00},/*"T",52*/
{0x04,0xFC,0x00,0x00,0xFC,0x04,0x00,0x01,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"U",53*/
{0x04,0x7C,0x80,0xE0,0x1C,0x04,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00},/*"V",54*/
{0x1C,0xE0,0x3C,0xE0,0x1C,0x00,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x00},/*"W",55*/
{0x04,0x9C,0x60,0x9C,0x04,0x00,0x02,0x03,0x00,0x03,0x02,0x00},/*"X",56*/
{0x04,0x1C,0xE0,0x1C,0x04,0x00,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00},/*"Y",57*/
{0x0C,0x84,0x64,0x1C,0x04,0x00,0x02,0x03,0x02,0x02,0x03,0x00},/*"Z",58*/
{0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x04,0x00},/*"[",59*/
{0x00,0x0E,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x00},/*"\",60*/
{0x00,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x07,0x00,0x00},/*"]",61*/
{0x00,0x04,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"^",62*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08},/*"_",63*/
{0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"`",64*/
{0x00,0x40,0xA0,0xA0,0xC0,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x03,0x02},/*"a",65*/
{0x04,0xFC,0x20,0x20,0xC0,0x00,0x00,0x03,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"b",66*/
{0x00,0xC0,0x20,0x20,0x60,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x00},/*"c",67*/
{0x00,0xC0,0x20,0x24,0xFC,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x03,0x02},/*"d",68*/
{0x00,0xC0,0xA0,0xA0,0xC0,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x00},/*"e",69*/
{0x00,0x20,0xF8,0x24,0x24,0x04,0x00,0x02,0x03,0x02,0x02,0x00},/*"f",70*/
{0x00,0x40,0xA0,0xA0,0x60,0x20,0x00,0x07,0x0A,0x0A,0x0A,0x04},/*"g",71*/
{0x04,0xFC,0x20,0x20,0xC0,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x03,0x02},/*"h",72*/
{0x00,0x20,0xE4,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00},/*"i",73*/
{0x00,0x00,0x20,0xE4,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x07,0x00,0x00},/*"j",74*/
{0x04,0xFC,0x80,0xE0,0x20,0x20,0x02,0x03,0x02,0x00,0x03,0x02},/*"k",75*/
{0x04,0x04,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x02,0x02,0x03,0x02,0x02,0x00},/*"l",76*/
{0xE0,0x20,0xE0,0x20,0xC0,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00},/*"m",77*/
{0x20,0xE0,0x20,0x20,0xC0,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x03,0x02},/*"n",78*/
{0x00,0xC0,0x20,0x20,0xC0,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x01,0x00},/*"o",79*/
{0x20,0xE0,0x20,0x20,0xC0,0x00,0x08,0x0F,0x0A,0x02,0x01,0x00},/*"p",80*/
{0x00,0xC0,0x20,0x20,0xE0,0x00,0x00,0x01,0x02,0x0A,0x0F,0x08},/*"q",81*/
{0x20,0xE0,0x40,0x20,0x20,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00,0x00},/*"r",82*/
{0x00,0x60,0xA0,0xA0,0x20,0x00,0x00,0x02,0x02,0x02,0x03,0x00},/*"s",83*/
{0x00,0x20,0xF8,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x00},/*"t",84*/
{0x20,0xE0,0x00,0x20,0xE0,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x03,0x02},/*"u",85*/
{0x20,0xE0,0x20,0x80,0x60,0x20,0x00,0x00,0x03,0x01,0x00,0x00},/*"v",86*/
{0x60,0x80,0xE0,0x80,0x60,0x00,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x00},/*"w",87*/
{0x20,0x60,0x80,0x60,0x20,0x00,0x02,0x03,0x00,0x03,0x02,0x00},/*"x",88*/
{0x20,0xE0,0x20,0x80,0x60,0x20,0x08,0x08,0x07,0x01,0x00,0x00},/*"y",89*/
{0x00,0x20,0xA0,0x60,0x20,0x00,0x00,0x02,0x03,0x02,0x02,0x00},/*"z",90*/
{0x00,0x00,0x20,0xDE,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x00},/*"{",91*/
{0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00},/*"|",92*/
{0x00,0x02,0xDE,0x20,0x00,0x00,0x00,0x04,0x07,0x00,0x00,0x00},/*"}",93*/
{0x02,0x01,0x02,0x04,0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"~",94*/
};
//16*16 ASCII字符集点阵
const unsigned char asc2_1608[][16]={
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
{0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00},/*"!",1*/
{0x00,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x0C,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*""",2*/
{0x40,0xC0,0x78,0x40,0xC0,0x78,0x40,0x00,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x00},/*"#",3*/
{0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x30,0x00,0x00,0x00,0x18,0x20,0xFF,0x21,0x1E,0x00,0x00},/*"$",4*/
{0xF0,0x08,0xF0,0x00,0xE0,0x18,0x00,0x00,0x00,0x21,0x1C,0x03,0x1E,0x21,0x1E,0x00},/*"%",5*/
{0x00,0xF0,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x21,0x23,0x24,0x19,0x27,0x21,0x10},/*"&",6*/
{0x10,0x16,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",7*/
{0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x40,0x00},/*"(",8*/
{0x00,0x02,0x04,0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00},/*")",9*/
{0x40,0x40,0x80,0xF0,0x80,0x40,0x40,0x00,0x02,0x02,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x02,0x00},/*"*",10*/
{0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x1F,0x01,0x01,0x01,0x00},/*"+",11*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xB0,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*",",12*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01},/*"-",13*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*".",14*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x18,0x04,0x00,0x60,0x18,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00},/*"/",15*/
{0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00},/*"0",16*/
{0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},/*"1",17*/
{0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00},/*"2",18*/
{0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},/*"3",19*/
{0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00},/*"4",20*/
{0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},/*"5",21*/
{0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},/*"6",22*/
{0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"7",23*/
{0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00},/*"8",24*/
{0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00},/*"9",25*/
{0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00},/*":",26*/
{0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00},/*";",27*/
{0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00},/*"<",28*/
{0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00},/*"=",29*/
{0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00},/*">",30*/
{0x00,0x70,0x48,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x36,0x01,0x00,0x00},/*"?",31*/
{0xC0,0x30,0xC8,0x28,0xE8,0x10,0xE0,0x00,0x07,0x18,0x27,0x24,0x23,0x14,0x0B,0x00},/*"@",32*/
{0x00,0x00,0xC0,0x38,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3C,0x23,0x02,0x02,0x27,0x38,0x20},/*"A",33*/
{0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},/*"B",34*/
{0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00},/*"C",35*/
{0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00},/*"D",36*/
{0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x23,0x20,0x18,0x00},/*"E",37*/
{0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00},/*"F",38*/
{0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x22,0x1E,0x02,0x00},/*"G",39*/
{0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x21,0x3F,0x20},/*"H",40*/
{0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},/*"I",41*/
{0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00},/*"J",42*/
{0x08,0xF8,0x88,0xC0,0x28,0x18,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x01,0x26,0x38,0x20,0x00},/*"K",43*/
{0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x00},/*"L",44*/
{0x08,0xF8,0xF8,0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x00,0x3F,0x00,0x3F,0x20,0x00},/*"M",45*/
{0x08,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x07,0x18,0x3F,0x00},/*"N",46*/
{0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00},/*"O",47*/
{0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00},/*"P",48*/
{0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x18,0x24,0x24,0x38,0x50,0x4F,0x00},/*"Q",49*/
{0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x20},/*"R",50*/
{0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x38,0x20,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00},/*"S",51*/
{0x18,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x18,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00},/*"T",52*/
{0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00},/*"U",53*/
{0x08,0x78,0x88,0x00,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x07,0x38,0x0E,0x01,0x00,0x00},/*"V",54*/
{0xF8,0x08,0x00,0xF8,0x00,0x08,0xF8,0x00,0x03,0x3C,0x07,0x00,0x07,0x3C,0x03,0x00},/*"W",55*/
{0x08,0x18,0x68,0x80,0x80,0x68,0x18,0x08,0x20,0x30,0x2C,0x03,0x03,0x2C,0x30,0x20},/*"X",56*/
{0x08,0x38,0xC8,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00},/*"Y",57*/
{0x10,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x20,0x38,0x26,0x21,0x20,0x20,0x18,0x00},/*"Z",58*/
{0x00,0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00},/*"[",59*/
{0x00,0x0C,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x38,0xC0,0x00},/*"\",60*/
{0x00,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00},/*"]",61*/
{0x00,0x00,0x04,0x02,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"^",62*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80},/*"_",63*/
{0x00,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"`",64*/
{0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x19,0x24,0x22,0x22,0x22,0x3F,0x20},/*"a",65*/
{0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},/*"b",66*/
{0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00},/*"c",67*/
{0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20},/*"d",68*/
{0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x13,0x00},/*"e",69*/
{0x00,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x88,0x18,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},/*"f",70*/
{0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x6B,0x94,0x94,0x94,0x93,0x60,0x00},/*"g",71*/
{0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20},/*"h",72*/
{0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},/*"i",73*/
{0x00,0x00,0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00},/*"j",74*/
{0x08,0xF8,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x24,0x02,0x2D,0x30,0x20,0x00},/*"k",75*/
{0x00,0x08,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},/*"l",76*/
{0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x3F},/*"m",77*/
{0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20},/*"n",78*/
{0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00},/*"o",79*/
{0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0xFF,0xA1,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},/*"p",80*/
{0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0xA0,0xFF,0x80},/*"q",81*/
{0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x21,0x20,0x00,0x01,0x00},/*"r",82*/
{0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x33,0x24,0x24,0x24,0x24,0x19,0x00},/*"s",83*/
{0x00,0x80,0x80,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x00,0x00},/*"t",84*/
{0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20},/*"u",85*/
{0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x01,0x0E,0x30,0x08,0x06,0x01,0x00},/*"v",86*/
{0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x0F,0x30,0x0C,0x03,0x0C,0x30,0x0F,0x00},/*"w",87*/
{0x00,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x31,0x2E,0x0E,0x31,0x20,0x00},/*"x",88*/
{0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x81,0x8E,0x70,0x18,0x06,0x01,0x00},/*"y",89*/
{0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x21,0x30,0x2C,0x22,0x21,0x30,0x00},/*"z",90*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x7C,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40},/*"{",91*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00},/*"|",92*/
{0x00,0x02,0x02,0x7C,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"}",93*/
{0x00,0x06,0x01,0x01,0x02,0x02,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"~",94*/
};
//24*24 ASICII字符集点阵
const unsigned char asc2_2412[][36]={
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x7F,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x1C,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"!",1*/
{0x00,0x00,0x80,0x60,0x30,0x1C,0x8C,0x60,0x30,0x1C,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*""",2*/
{0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x86,0xE6,0x9F,0x86,0x86,0x86,0x86,0xE6,0x9F,0x86,0x00,0x00,0x01,0x1F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x1F,0x01,0x01,0x00},/*"#",3*/
{0x00,0x00,0x80,0xC0,0x60,0x20,0xF8,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x0C,0x18,0xFF,0x70,0xE1,0x81,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x10,0x10,0x7F,0x10,0x0F,0x07,0x00,0x00},/*"$",4*/
{0x80,0x60,0x20,0x60,0x80,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x20,0x00,0x00,0x0F,0x30,0x20,0x30,0x9F,0x70,0xDC,0x37,0x10,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x10,0x0E,0x03,0x00,0x07,0x18,0x10,0x18,0x07,0x00},/*"%",5*/
{0x00,0x00,0xC0,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0x1F,0x38,0xE8,0x87,0x03,0xC4,0x3C,0x04,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x18,0x10,0x10,0x0B,0x07,0x0D,0x10,0x10,0x08,0x00},/*"&",6*/
{0x00,0x80,0x8C,0x4C,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",7*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0x30,0x08,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x18,0x20,0x40,0x00},/*"(",8*/
{0x00,0x04,0x08,0x30,0xE0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x18,0x0F,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*")",9*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x42,0x66,0x66,0x3C,0x18,0xFF,0x18,0x3C,0x66,0x66,0x42,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"*",10*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"+",11*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x8C,0x4C,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*",",12*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"-",13*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x1C,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*".",14*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x38,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x70,0x1C,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x38,0x0E,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"/",15*/
{0x00,0x00,0x80,0xC0,0x60,0x20,0x20,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x01,0x07,0x0E,0x18,0x10,0x10,0x18,0x0E,0x07,0x01,0x00},/*"0",16*/
{0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00},/*"1",17*/
{0x00,0x80,0x40,0x20,0x20,0x20,0x20,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x00,0x80,0x40,0x20,0x38,0x1F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x1A,0x19,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x1F,0x00,0x00},/*"2",18*/
{0x00,0x80,0xC0,0x20,0x20,0x20,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x00,0x10,0x10,0x18,0x2F,0xE7,0x80,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x10,0x10,0x10,0x10,0x18,0x0F,0x07,0x00,0x00},/*"3",19*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xE0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xB0,0x88,0x86,0x81,0x80,0xFF,0xFF,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x00},/*"4",20*/
{0x00,0x00,0xE0,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x10,0x08,0x08,0x08,0x18,0xF0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0B,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1C,0x0F,0x03,0x00,0x00},/*"5",21*/
{0x00,0x00,0x80,0xC0,0x40,0x20,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFF,0x21,0x10,0x08,0x08,0x08,0x18,0xF0,0xE0,0x00,0x00,0x01,0x07,0x0C,0x18,0x10,0x10,0x10,0x08,0x0F,0x03,0x00},/*"6",22*/
{0x00,0x00,0xC0,0xE0,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0xE0,0x60,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"7",23*/
{0x00,0x80,0xC0,0x60,0x20,0x20,0x20,0x20,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x87,0xEF,0x2C,0x18,0x18,0x30,0x30,0x68,0xCF,0x83,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x18,0x0F,0x07,0x00},/*"8",24*/
{0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x20,0x20,0x20,0x20,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x3F,0x60,0x40,0x40,0x40,0x20,0x10,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x1C,0x10,0x10,0x10,0x08,0x0F,0x03,0x00,0x00},/*"9",25*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x0E,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x1C,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00},/*":",26*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x58,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*";",27*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x00,0x00,0x00,0x10,0x28,0x44,0x82,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x00},/*"<",28*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"=",29*/
{0x00,0x00,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x82,0x44,0x28,0x10,0x00,0x00,0x00,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*">",30*/
{0x00,0xC0,0x20,0x20,0x10,0x10,0x10,0x10,0x30,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x03,0x03,0x00,0x00,0xF0,0x10,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x1C,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"?",31*/
{0x00,0x00,0x00,0xC0,0x40,0x60,0x20,0x20,0x20,0x40,0xC0,0x00,0x00,0xFC,0xFF,0x01,0xF0,0x0E,0x03,0xC1,0xFE,0x03,0x80,0x7F,0x00,0x01,0x07,0x0E,0x08,0x11,0x11,0x10,0x11,0x09,0x04,0x02},/*"@",32*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x7C,0x43,0x40,0x47,0x7F,0xF8,0x80,0x00,0x00,0x10,0x18,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x13,0x1F,0x1C,0x10},/*"A",33*/
{0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0x18,0x2F,0xE7,0x80,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x18,0x0F,0x07,0x00},/*"B",34*/
{0x00,0x00,0x80,0xC0,0x40,0x20,0x20,0x20,0x20,0x60,0xE0,0x00,0x00,0xFC,0xFF,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x07,0x0E,0x18,0x10,0x10,0x10,0x08,0x04,0x03,0x00},/*"C",35*/
{0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x40,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFE,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x18,0x08,0x0E,0x07,0x01,0x00},/*"D",36*/
{0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x60,0x80,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x18,0x06,0x00},/*"E",37*/
{0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x60,0x60,0x80,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00,0x01,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"F",38*/
{0x00,0x00,0x80,0xC0,0x60,0x20,0x20,0x20,0x40,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFF,0x01,0x00,0x00,0x40,0x40,0xC0,0xC1,0x40,0x40,0x00,0x01,0x07,0x0E,0x18,0x10,0x10,0x10,0x0F,0x0F,0x00,0x00},/*"G",39*/
{0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x00,0xFF,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFF,0xFF,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10},/*"H",40*/
{0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00},/*"I",41*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0xE0,0x80,0x80,0x80,0xC0,0x7F,0x3F,0x00,0x00,0x00},/*"J",42*/
{0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x00,0x00,0x20,0xA0,0x60,0x20,0x20,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x30,0x18,0x7C,0xE3,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x01,0x13,0x1F,0x1C,0x18,0x10},/*"K",43*/
{0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x18,0x06,0x00},/*"L",44*/
{0x20,0xE0,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0xE0,0x20,0x00,0xFF,0x01,0x3F,0xFE,0xC0,0xE0,0x1E,0x01,0xFF,0xFF,0x00,0x10,0x1F,0x10,0x00,0x03,0x1F,0x03,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10},/*"M",45*/
{0x20,0xE0,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0xE0,0x20,0x00,0xFF,0x00,0x03,0x07,0x1C,0x78,0xE0,0x80,0x00,0xFF,0x00,0x10,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x1F,0x00},/*"N",46*/
{0x00,0x00,0x80,0xC0,0x60,0x20,0x20,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x01,0x07,0x0E,0x18,0x10,0x10,0x18,0x0C,0x07,0x01,0x00},/*"O",47*/
{0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x1F,0x0F,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"P",48*/
{0x00,0x00,0x80,0xC0,0x60,0x20,0x20,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x01,0x07,0x0E,0x11,0x11,0x13,0x3C,0x7C,0x67,0x21,0x00},/*"Q",49*/
{0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x10,0x10,0x30,0xF0,0xD0,0x08,0x0F,0x07,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x1C,0x10,0x10},/*"R",50*/
{0x00,0x80,0xC0,0x60,0x20,0x20,0x20,0x20,0x40,0x40,0xE0,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x0C,0x18,0x18,0x30,0x30,0x60,0xE0,0x81,0x00,0x00,0x1F,0x0C,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x18,0x0F,0x07,0x00},/*"S",51*/
{0x80,0x60,0x20,0x20,0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x60,0x80,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"T",52*/
{0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0xE0,0x20,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x18,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x08,0x07,0x00},/*"U",53*/
{0x20,0x60,0xE0,0xE0,0x20,0x00,0x00,0x00,0x20,0xE0,0x60,0x20,0x00,0x00,0x07,0x7F,0xF8,0x80,0x00,0x80,0x7C,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x1F,0x1C,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"V",54*/
{0x20,0xE0,0xE0,0x20,0x00,0xE0,0xE0,0x20,0x00,0x20,0xE0,0x20,0x00,0x07,0xFF,0xF8,0xE0,0x1F,0xFF,0xFC,0xE0,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x1F,0x03,0x00,0x01,0x1F,0x03,0x00,0x00,0x00},/*"W",55*/
{0x00,0x20,0x60,0xE0,0xA0,0x00,0x00,0x20,0xE0,0x60,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x8F,0x7C,0xF8,0xC6,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x18,0x1E,0x13,0x00,0x01,0x17,0x1F,0x18,0x10,0x00},/*"X",56*/
{0x20,0x60,0xE0,0xE0,0x20,0x00,0x00,0x00,0x20,0xE0,0x60,0x20,0x00,0x00,0x01,0x07,0x3E,0xF8,0xE0,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"Y",57*/
{0x00,0x80,0x60,0x20,0x20,0x20,0x20,0xA0,0xE0,0xE0,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xF0,0x3E,0x0F,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1C,0x1F,0x17,0x10,0x10,0x10,0x10,0x18,0x06,0x00},/*"Z",58*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00},/*"[",59*/
{0x00,0x00,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x1C,0x60,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0C,0x70,0x80,0x00},/*"\",60*/
{0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"]",61*/
{0x00,0x00,0x00,0x10,0x08,0x0C,0x04,0x0C,0x08,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"^",62*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80},/*"_",63*/
{0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"`",64*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x98,0xD8,0x44,0x64,0x24,0x24,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x18,0x10,0x10,0x10,0x08,0x1F,0x1F,0x10,0x18},/*"a",65*/
{0x00,0x20,0xE0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x18,0x08,0x04,0x04,0x0C,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x0F,0x18,0x10,0x10,0x10,0x18,0x0F,0x03,0x00},/*"b",66*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF8,0x18,0x04,0x04,0x04,0x3C,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x0C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x08,0x06,0x00,0x00},/*"c",67*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0xE0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF8,0x1C,0x04,0x04,0x04,0x08,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x18,0x10,0x10,0x10,0x08,0x1F,0x0F,0x08,0x00},/*"d",68*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF8,0x48,0x44,0x44,0x44,0x4C,0x78,0x70,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x0C,0x18,0x10,0x10,0x10,0x08,0x04,0x00},/*"e",69*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0x60,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0xFF,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"f",70*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0xF8,0x8C,0x04,0x04,0x8C,0xF8,0x74,0x04,0x0C,0x00,0x70,0x76,0xCF,0x8D,0x8D,0x8D,0x89,0xC8,0x78,0x70,0x00},/*"g",71*/
{0x00,0x20,0xE0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x08,0x04,0x04,0x04,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x00},/*"h",72*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00},/*"i",73*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x80,0x80,0xC0,0x7F,0x3F,0x00,0x00,0x00},/*"j",74*/
{0x00,0x20,0xE0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x80,0xC0,0xF4,0x1C,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x11,0x00,0x03,0x1F,0x1C,0x10,0x10,0x00},/*"k",75*/
{0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0xE0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00},/*"l",76*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0xFC,0xFC,0x08,0x04,0xFC,0xFC,0x08,0x04,0xFC,0xFC,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x00,0x1F,0x1F,0x10,0x00,0x1F,0x1F,0x10},/*"m",77*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0xFC,0xFC,0x08,0x08,0x04,0x04,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x00},/*"n",78*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF0,0x18,0x0C,0x04,0x04,0x0C,0x18,0xF0,0xE0,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x0C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x0C,0x0F,0x03,0x00},/*"o",79*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0xFC,0xFC,0x08,0x04,0x04,0x04,0x0C,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x80,0xFF,0xFF,0x88,0x90,0x10,0x10,0x1C,0x0F,0x03,0x00},/*"p",80*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF8,0x1C,0x04,0x04,0x04,0x08,0xF8,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x18,0x10,0x10,0x90,0x88,0xFF,0xFF,0x80,0x00},/*"q",81*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0xFC,0xFC,0x10,0x08,0x04,0x04,0x0C,0x0C,0x00,0x10,0x10,0x10,0x1F,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"r",82*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x78,0xCC,0xC4,0x84,0x84,0x84,0x0C,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x18,0x10,0x10,0x10,0x11,0x19,0x0F,0x06,0x00},/*"s",83*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0xFF,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x0C,0x00,0x00},/*"t",84*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0xFC,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x04,0xFC,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x18,0x10,0x10,0x08,0x1F,0x0F,0x08,0x00},/*"u",85*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x0C,0x3C,0xFC,0xC4,0x00,0x00,0xC4,0x3C,0x0C,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x0F,0x1E,0x0E,0x01,0x00,0x00,0x00},/*"v",86*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x3C,0xFC,0xC4,0x00,0xE4,0x7C,0xFC,0x84,0x80,0x7C,0x04,0x00,0x00,0x07,0x1F,0x07,0x00,0x00,0x07,0x1F,0x07,0x00,0x00},/*"w",87*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x1C,0x7C,0xE4,0xC0,0x34,0x1C,0x04,0x04,0x00,0x00,0x10,0x10,0x1C,0x16,0x01,0x13,0x1F,0x1C,0x18,0x10,0x00},/*"x",88*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x0C,0x3C,0xFC,0xC4,0x00,0xC4,0x3C,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x80,0xC1,0x37,0x0E,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"y",89*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x04,0x04,0xC4,0xF4,0x7C,0x1C,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1C,0x1F,0x17,0x11,0x10,0x10,0x18,0x0E,0x00},/*"z",90*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x0C,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x28,0xEF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x60,0x40,0x00,0x00},/*"{",91*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"|",92*/
{0x00,0x00,0x04,0x0C,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xEF,0x28,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x60,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"}",93*/
{0x00,0x18,0x06,0x02,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x20,0x30,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"~",94*/
};
const unsigned char Hzk1[][32]={
{0x00,0x00,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0F,0x00,0x00,0x00},/*"中",0*/
{0x40,0x40,0x40,0x5F,0x55,0x55,0x55,0x75,0x55,0x55,0x55,0x5F,0x40,0x40,0x40,0x00,0x00,0x40,0x20,0x0F,0x09,0x49,0x89,0x79,0x09,0x09,0x09,0x0F,0x20,0x40,0x00,0x00},/*"景",1*/
{0x00,0xFE,0x02,0x42,0x4A,0xCA,0x4A,0x4A,0xCA,0x4A,0x4A,0x42,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x40,0x50,0x4C,0x43,0x40,0x40,0x4F,0x50,0x50,0x5C,0x40,0xFF,0x00,0x00},/*"园",2*/
{0x00,0x00,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0xFF,0x88,0x88,0x88,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x7F,0x88,0x88,0x88,0x88,0x9F,0x80,0xF0,0x00},/*"电",3*/
{0x80,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0xE2,0xA2,0x92,0x8A,0x86,0x82,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"子",4*/
{0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x90,0x08,0x88,0x88,0x88,0xFF,0x88,0x88,0x88,0x08,0x00,0x04,0x44,0x82,0x7F,0x01,0x80,0x80,0x40,0x43,0x2C,0x10,0x28,0x46,0x81,0x80,0x00},/*"技",5*/
{0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0xD0,0x30,0xFF,0x30,0xD0,0x12,0x1C,0x10,0x10,0x00,0x00,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x00},/*"术",6*/
{0x04,0x04,0x04,0x84,0xE4,0x3C,0x27,0x24,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x04,0x04,0x00,0x04,0x02,0x01,0x00,0xFF,0x09,0x09,0x09,0x09,0x49,0x89,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"有",7*/
{0x00,0xFE,0x22,0x5A,0x86,0x00,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x04,0x08,0x07,0x00,0xFF,0x40,0x20,0x03,0x0C,0x14,0x22,0x41,0x40,0x00},/*"限",8*/
{0x00,0x80,0x40,0x20,0x18,0x06,0x80,0x00,0x07,0x18,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x20,0x70,0x28,0x26,0x21,0x20,0x20,0x24,0x38,0x60,0x00,0x01,0x01,0x00},/*"公",9*/
{0x00,0x10,0x12,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x12,0x12,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x10,0x10,0x10,0x10,0x3F,0x00,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00},/*"司",10*/
};
const unsigned char Hzk2[][72]={
{0x00,0x00,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0xFC,0x84,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFF,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFF,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"中",0*/
};
const unsigned char Hzk3[][128]={
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFF,0xFF,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFF,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"中",0*/
};
const unsigned char Hzk4[][512]={
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0x70,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFE,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x07,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"中",0*/
};
#endif
7.main.c文件中的调用
8.实际效果