Part Number: TMS320F28377D
尊敬的TI工程师
您好,我在使用28377d的SPI的DMA模式时发现问题,请求您的帮助解答。
首先我在syscfg中将SPI与DMA配置如下图。



在board.c中生成的初始化部分对应代码如下:
void Board_init()
{
EALLOW;
PinMux_init();
DMA_init();
SPI_init();
EDIS;
}
//*****************************************************************************
//
// PINMUX Configurations
//
//*****************************************************************************
void PinMux_init()
{
//
// PinMux for modules assigned to CPU1
//
//
// SPIA -> mySPI0 Pinmux
//
GPIO_setPinConfig(mySPI0_SPIPICO_PIN_CONFIG);
GPIO_setPadConfig(mySPI0_SPIPICO_GPIO, GPIO_PIN_TYPE_STD);
GPIO_setQualificationMode(mySPI0_SPIPICO_GPIO, GPIO_QUAL_ASYNC);
GPIO_setPinConfig(mySPI0_SPIPOCI_PIN_CONFIG);
GPIO_setPadConfig(mySPI0_SPIPOCI_GPIO, GPIO_PIN_TYPE_STD);
GPIO_setQualificationMode(mySPI0_SPIPOCI_GPIO, GPIO_QUAL_ASYNC);
GPIO_setPinConfig(mySPI0_SPICLK_PIN_CONFIG);
GPIO_setPadConfig(mySPI0_SPICLK_GPIO, GPIO_PIN_TYPE_STD);
GPIO_setQualificationMode(mySPI0_SPICLK_GPIO, GPIO_QUAL_ASYNC);
GPIO_setPinConfig(mySPI0_SPIPTE_PIN_CONFIG);
GPIO_setPadConfig(mySPI0_SPIPTE_GPIO, GPIO_PIN_TYPE_STD);
GPIO_setQualificationMode(mySPI0_SPIPTE_GPIO, GPIO_QUAL_ASYNC);
}
//*****************************************************************************
//
// DMA Configurations
//
//*****************************************************************************
void DMA_init(){
DMA_initController();
mySPI0_RX_DMA_init();
mySPI0_TX_DMA_init();
}
void mySPI0_RX_DMA_init(){
DMA_setEmulationMode(DMA_EMULATION_STOP);
DMA_configAddresses(mySPI0_RX_DMA_BASE, DualMCUCommSPI_destAddress, mySPI0_RX_DMA_ADDRESS);
DMA_configBurst(mySPI0_RX_DMA_BASE, 1U, 0, 1);
DMA_configTransfer(mySPI0_RX_DMA_BASE, 2U, 0, 1);
DMA_configWrap(mySPI0_RX_DMA_BASE, 65535U, 0, 65535U, 0);
DMA_configMode(mySPI0_RX_DMA_BASE, mySPI0_RX_DMA_TRIGGER, DMA_CFG_ONESHOT_DISABLE | DMA_CFG_CONTINUOUS_DISABLE | DMA_CFG_SIZE_16BIT);
DMA_enableTrigger(mySPI0_RX_DMA_BASE);
DMA_stopChannel(mySPI0_RX_DMA_BASE);
}
void mySPI0_TX_DMA_init(){
DMA_setEmulationMode(DMA_EMULATION_STOP);
DMA_configAddresses(mySPI0_TX_DMA_BASE, mySPI0_TX_DMA_ADDRESS, DualMCUCommSPI_srcAddress);
DMA_configBurst(mySPI0_TX_DMA_BASE, 1U, 1, 0);
DMA_configTransfer(mySPI0_TX_DMA_BASE, 2U, 1, 0);
DMA_configWrap(mySPI0_TX_DMA_BASE, 65535U, 0, 65535U, 0);
DMA_configMode(mySPI0_TX_DMA_BASE, mySPI0_TX_DMA_TRIGGER, DMA_CFG_ONESHOT_DISABLE | DMA_CFG_CONTINUOUS_DISABLE | DMA_CFG_SIZE_16BIT);
DMA_enableTrigger(mySPI0_TX_DMA_BASE);
DMA_stopChannel(mySPI0_TX_DMA_BASE);
}
//*****************************************************************************
//
// SPI Configurations
//
//*****************************************************************************
void SPI_init(){
mySPI0_init();
}
void mySPI0_init(){
SPI_disableModule(mySPI0_BASE);
SPI_setConfig(mySPI0_BASE, DEVICE_LSPCLK_FREQ, SPI_PROT_POL0PHA1,
SPI_MODE_CONTROLLER, mySPI0_BITRATE, mySPI0_DATAWIDTH);
SPI_setPTESignalPolarity(mySPI0_BASE, SPI_PTE_ACTIVE_LOW);
SPI_enableFIFO(mySPI0_BASE);
SPI_disableLoopback(mySPI0_BASE);
SPI_setEmulationMode(mySPI0_BASE, SPI_EMULATION_STOP_AFTER_TRANSMIT);
SPI_enableModule(mySPI0_BASE);
}
我在使用该SPI模块时发现,当我使用NonFIFO的primitive模式或pollingFIFO模式时,都能正确传输,但是当我用DMA模式时,传输故障,具体表现为:传输主机端完成发送接收动作后跳出该轮任务并判定传输失败,但从机却一直处在准备态,等待主机发起传输。
我把主机端的SPI应用函数放在下面这里:
typedef union SPI_ExchangeData
{
uint16_t data16[2]; // 16-bit representation
uint32_t data32; // 32-bit representation
} SPI_ExchangeData;
SPI_ExchangeData gdataSendSPI[DualMCUCommSPI_BUFFER_SIZE_32BIT];
SPI_ExchangeData gdataReceiveSPI[DualMCUCommSPI_BUFFER_SIZE_32BIT];
const void *DualMCUCommSPI_destAddress = (const void*) gdataReceiveSPI;
const void *DualMCUCommSPI_srcAddress = (const void*) gdataSendSPI;
typedef enum
{
PRIMITIVE,
POLLING,
DMA,
} TRANSFER_METHOD;
void DualMCUCommSPI_transfer(TRANSFER_METHOD transferMethod)
{
switch(transferMethod)
{
case PRIMITIVE:
{
DualMCUCommSPI_transferPrimitive();
break;
}
case POLLING:
{
DualMCUCommSPI_transferPolling();
break;
}
case DMA:
{
DualMCUCommSPI_transferDMA();
break;
}
}
}
void DualMCUCommSPI_transferDMA(void)
{
DMA_startChannel(DualMCUCommSPI_TX_DMA_BASE);
DMA_startChannel(DualMCUCommSPI_RX_DMA_BASE);
}
void DualMCUCommSPI_transferPolling(void)
{
SPI_pollingFIFOTransaction(DualMCUCommSPI_BASE, 16,
(uint16_t *)&gdataSendSPI, (uint16_t *)&gdataReceiveSPI,
2, 0);
}
void DualMCUCommSPI_transferPrimitive(void)
{
SPI_writeDataNonBlocking(DualMCUCommSPI_BASE, gdataSendSPI[0].data16[0]);
gdataReceiveSPI[0].data16[0] = SPI_readDataBlockingNonFIFO(DualMCUCommSPI_BASE);
SPI_writeDataNonBlocking(DualMCUCommSPI_BASE, gdataSendSPI[0].data16[1]);
gdataReceiveSPI[0].data16[1] = SPI_readDataBlockingNonFIFO(DualMCUCommSPI_BASE);
}
SPI_DMA的方式我在F28388D上面曾验证测试通过,现在同样的调用方法在F28377D上却行不通,您帮我看看故障原因是DMA配置有误还是调用方式有误,除了开启TX和RX的DMA通道 还需要别的动作吗。