想请问一下28335的ADC中断INT1.6,和INT1.1 INT1.2的SEQ1 2INT有什么区别啊?标注都是ADC中断?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
想请问一下28335的ADC中断INT1.6,和INT1.1 INT1.2的SEQ1 2INT有什么区别啊?标注都是ADC中断?
麻烦您给说说好吗?尤其是ADC中断产生的是什么呢?SEQ排序器又是怎么产生中断的?我只知道每个conv通道转换完成会触发一次中断,但不知道那个是属于哪个ADC中断
谢谢Changjiang Liu,今晚又看了一下文档。有了新的理解,SEQ触发的中断跟一般那个ADC中断不同。普通的ADC中断是每个通道AD转换完成时候产生的一个中断。SEQ中断时排序管理器的值归零的时候产生的中断。您看看这样说行不
映像中是单个排序器转换完成会有单独的中断触发,而总的那个中断是任何一个转换完成都会触发,我一般用的时候通道比较多,直接用的级联模式,所以只用总的那个中断就可以了。你可以再查查文档看看能不能对应上。