This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

F28335的ADC噪声

我的信号和F28335的ADC连接时会有噪声产生,和ADC断开后噪声就没了,是不是我的ADC坏掉了?我焊电路的时候由于虚焊导致有一次ADC输入了一个4V的信号,会不会把ADC的输入口损坏?

  • 您好!输入电压高于4.6V可能会导致ADC端口的损坏。关于噪声问题可否描述得再具体些?或者有相关的测试波形可以发上来看看。

  • 你用这个AD口去采样一个参考电源,测试一下ADC采样结果,用TI的参考例程去测试。

    测试的信号可以是基准信号,可以是电池。

    ERIC

  • 最简单的办法就是看看其他板子 (或者 换个芯片看看) 是否会有同样的情况。

    信号的输出阻抗情况如何?

  • 其他板子是正常的,一模一样的电路,之前的那块电路DSP突然发热很严重,但是电路工作是正常的,但是我找不到原因,所以又重新焊了一块,采集的信号就出现噪声了,如果把信号和ADC断开就不会有那么大的噪声

  • 输入电压是5V,但是我加了一个5822二极管钳位到3.3V,所以实际输入电压应该是4v左右,但是上电没多久我就断开了。噪声就是本来是个二次曲线一样的信号输进去,结果采到的信号坑坑洼洼,很多尖峰毛刺