我在源程序中已经添加了头文件<rtdx.h>,可是Build之后提示错误为:
然后我查看了头文件<rtdx.h>,发现RTDX_writing、RTDX_read、RTDX_write并不是黑体字,这说明它们并没有被定义为RTDX的命令!请问这个问题怎么解决?我比较着急,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在源程序中已经添加了头文件<rtdx.h>,可是Build之后提示错误为:
然后我查看了头文件<rtdx.h>,发现RTDX_writing、RTDX_read、RTDX_write并不是黑体字,这说明它们并没有被定义为RTDX的命令!请问这个问题怎么解决?我比较着急,谢谢!
上面提示的意思是:
您第一次成功编译了writing read 和 write函数在RTDX.c中。
但由于某种原因,本次编译中,没有添加或者找不到RTDX.c函数,因此那三个函数不存在了,刚才还在F盘那个路径下呢。
因此建议查找为什么RTDX文件没有添加或者为什么么有编译,或者编译之后的.obj文件放到什么位置了。
除了楼上Jones说的,在CCSV3.3的bios_5_31_02\packages\ti\rtdx\examples中会有例程,楼主您可以参考一下。
RTDX早在2010年TI就已经不对其提供支持,不建议楼主在新产品中用RTDX。
建议楼主考虑用SCI这类通信模块来代替RTDX的功能。
下面的WIKI玩野种可能也能找到一些相关内容:
processors.wiki.ti.com/.../Real_Time_Data_eXchange_%28RTDX%29