大家好,
TMS570LC4357在项目应用中发现的问题需要请教。
1)在我们的项目上,需要使用小型操作系统、网络通信以及外部用户数据存储和管理。目前,计划选用的为uC/OS-III、uC/TCPIP和uC/FS。Micrium的中国区代理要求我们先期支付一笔可观的费用,然后才提供uC/TCPIP和uC/FS的评估库。受限于项目资金,我们只有才在该项目进入量产准备阶段才能走采购流程。目前,uC/OSIII的内核已经通过TI官网得到评估版本,开发进行中。至于uC/TCPIP和uC/FS,我们是否有其他可资利用的资源,进行开发和评估工作?
2)TMS570LC4357平台上的微型网络协议栈和文件系统,有其他推荐吗?
3)TMS570LC4357的HDK电路图和TMS570LC4357数据手册有不少管脚定义不一致的地方,如MII接口和N2HET接口。在自行设计硬件板卡时,是否应该以数据手册定义为准?
4)TMS570LC4357系统的安全性,在软件上,如何体现?或者说,TMS570LC4357系统的软件设计的特别之处是哪些?有推荐的工程性的文档吗?
5)ESM 模块负责对错误信号进行处理和输出。ESM模块将系统故障分为3组,当该模块检测出系统异常错误时应该怎样处理这些错误?是通过软件检测故障发生后做热复位还是应该通过Error Pin直接复位硬件系统?
6)系统设计中当有大量外部数据需要进行存储时,有哪些设计方案?例如,做GPS导航时,需要预先保存大量的路径信息,采用SPI Flash是否是一种较优的选择?
7)使用SCI接收UART数据,UART每一帧数据约600Byte,10帧/S。SCI FIFO为8Byte,也就是说使用中断方式接收数据需要进出中断750次/S,实测占用了5%的CPU使用率。怎么进一步节约CPU资源?
谢谢!