This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCS可以编译,但是无法烧录

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

CCS可以正常编译 .out 文件也生成了,点 Debug CCS 就会停止工作 是什么情况??   板子是TI 官方TMS570LS1224 ,Target 也都配置好了。Debug后板子上的指示灯显示 connected。  但是CCS 停止工作了?  这会是什么原因?

  • 是不是有一些相关的系统组件没有安装好啊?

    比如:
    microsoft visual C++ 2008/2012 redistributable 
    microsoft .Net Framework 4

    更新一下软件试试。另外开发板的调试编程器选择对了吗?

  • 另外你的CCS是正常激活的吗?建议使用正常激活的或者官方试用版的CCS,以免不稳定。

  • 谢谢你的回复!我不确定这些组件是否安装好?我试过不同版本的CCS,都是同样的问题。 另外在.ccxml 文件里有一个Test Connection ,测试连接也是正常的,只是如果进入Debug, CCS BUILD 完工程以后,还没有进入 Flash Erase,CCS就没有反应了,过一会就提示CCS停止工作。 

  • 谢谢您的而回复!  我的CCS现在是 Evaluation License ,现在的版本是6.1.1.00022 , 最新的6.1.2版本也试过,还是同样的问题。

  • 可以确认下相关组件有没有安装好,或者换台电脑试试。