最近刚开始学习570的bootload,但是看了论坛上面的相关资料都很少,完全是个小白,不想知道570的cmd文件中是如何处理的 。想知道怎么去入手编写BOOT的相关程序如何去编写CMD文件以及向量表重新配置,之前从没有接触过这方面的编程,请教大家是怎么学习BOOT编写的,指点方向。另外我在,processors.wiki.ti.com/.../TMS570_Hercules_MCU_Bootloader 能通过编译,提示我库文件中出现重复定义。
大神们有没有什么比较好的例程希望可以分享一些学习学习。 要的是想编写一个 最简单的程序, boot通过仿真器下载到570中,然后在BOOT中直接跳转到app区运行,因为app区用到了中断,所以需要重新配置软中断和irq. 希望大家给予这个方面的指导,我在这方面完全小白。谢谢。