TI工程师:
您好!最近在调试TMS570LS0432这款安全芯片,用HALCOGEN代码生成器配置HET模块,在NHET08脚生成了一个频率为20KHZ的PWM波形,以下是我配置的图片
编译后 ,调用自动生成的接口函数,如图
在使用生成的接口函数时,形参“pwmDuty”只能输入0~100,我用示波器观测了一下波形,发现形参输入的数代表波形的实际占空比值,例如输入30,则输出占空比为30%的波形,输入70,则输出占空比为70%的波形,相当于波形精度只有1%,我现在想要得到的效果是,PWM的周期为20KHZ,那么这个周期的计数是固定的,假如是4096个数,那么我想输入的值是0~4096,代表占空比为0~100%,请问我需要怎么设置?能否麻烦给出具体函数,不胜感激!附件是我现在的调试代码,谢谢!