This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
通过HalCoGen配置的,利用ETPWM1生成SOCB触发ADC1 Event Group,采样外部信号发生器的正弦或者方波,发现会有个跟PWM波频率一致的信号叠加到外部的信号上,所有通道上都会有这种情况,我测了ADC1IN0--23都会有,而且越靠近AD IO,越明显,感觉是AD管教内部出来的,请帮忙看看问什么会有这个东西,怎么配置才不会有。
你的PWM触发是从哪儿触发的,外部还是内部,是不是叠加到了那个ADC输入了?
内部 etpwm的soc信号触发
你好,能分享一下您的hcg文件吗?
我找到了epwm的 socA B使能;
但是在ADC1 ADC2的 trigger source里没有发现对应的事件。