按 FEE 例程 可以读写成功。
问题1、如果 我将F021 Flash API 放在RAM运行
CMD如下
flashAPI :
 {
 - l F021_API_CortexR4_BE.lib(.text)
 } load = FLASH_API, run = SRAM, LOAD_START(api_load), RUN_START(api_run), SIZE(api_size)
在 TI_Fee_Init 函数中 执行到Fapi_initializeFlashBanks((uint32)TI_FEE_OPERATING_FREQUENCY) 时会 跳到 b undefEntry
是什么原因?
是不是 在RAM /FLASH 速度不一样导致的?
问题2、要实现bootloader 。F021 Flash API 是不是一定要放在RAM运行 ?