This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS570的FLASH201操作函数



根据FLASH201的reference guide文件中的擦除的流程来操作flash,调用API的函数后,程序就跑飞了。并且例程中的操作也是这样写的,那我的操作步骤应该没有问题。但是程序为什么会跑飞呢?求大神解答Ծ‸Ծ

  • 这种问题,还真不好讲,板子是自己做的还是用的lauchpad?

    电源是否稳定,如果不跑这个API,点个灯什么的,会不会跑飞?还是只是调用这个API后出现了,问题,裸跑程序没问题

  • 首先硬件没有问题,因为已经写了很多功能了。只是在调试FLASH时出现问题。 第二个就是我和例程对比之后发现我有一个地方的代码没有添加上去,添加后程序不会跑飞,但是擦除命令执行后查看MEMORY显示有很多问号, 正常来说应该是全F的,并且标志位也报错了。表明擦除命令执行出错了,我已经将例程和自己的代码仔细的对比了, 目前来看我觉得还是配置问题,但是不知道FLASH刷新需要配置哪些地方。所以现在就卡死了。 不知道还有哪些问题需要注意的呢?

  • 能不能讲下怎么把f021放入ram中运行,我在调用flash操作后程序也出现问题,该如何解决啊?
    或者说下例程在哪里可以找到?谢谢