This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

冷启动后自诊断



我买了一个RM57的开发板  主芯片型号是 XRM57L843ZWTT YFA-49ASEXW, 系统软件里面加了自诊断,在系统启动的过程中发现一个问题。 具体描述如下:

  1. 开发板直接上电启动,则会诊断不过

  2. 启动后手动复位一下诊断就可以过了

  3. 在开发板上电之前手动把上电复位脚(W17)拉到地,再上电,上电过程完成后再松开上电复位脚,自诊断依然不过。

  4. 我设计了一个板卡,电路见图,有相同的问题

  5. 似乎 上电复位脚在启动后必须要有一个下降沿 芯片自诊断才会过,这正常吗,如果是,那么自诊断功能的那部分需要这个下降沿才能工作,因为如果不加自诊断功能的话是不需要这个下降沿就能正常工作的,而手册里面也没有任何这方面的说明。这有点奇怪。能解释下这个原因吗,或者说硬件或软件设计里面有什么需要改正的吗?

  6. 图见附件

RM57.pdf