This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS570LS3137 处理器复位启动时EMIF部分引脚输出高电平问题



在使用TMS570LS3137 处理器时,发现复位后部分EMIF引脚(例如EMIF_nCS[3])会输出高电平,直到程序运行到将其配置为IO模式,才恢复到正常的电平。我在程序的_C_init00入口处直接进行相关引脚的初始化,依然会有高电平的脉冲输出,不过量级都是1ms左右(例如EMIF_nCS[3]可控制在400us左右,其他可能还是1ms左右或者部分消失),我想确认下,能不能通过什么配置处理让其直接不输出高电平脉冲,一直输出低电平?

  • 你的系统不会在上电一瞬间就工作吧?相信这一瞬间应该对你的应用没有影响的。因为高电平极短。可以考虑外部电路过滤掉这个。比如加个小电容。
    你可以试试能否开机就一直输出高电平。如果可以,完全可以添加个反相器这样就可以将高电平脉冲变成低电平的问题了。