Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, UNIFLASH, TMS570LS3137, HALCOGEN
TI的专家,你好
我们已有产品使用TMS570LS3137,程序使用的是片内的FLASH和RAM。现在升级处理器,使用TMS570LC4357,在修改了驱动部分后,发现通过UNIFLASH下载后,程序可以正确启动,但是当软件复位或者硬件复位后,程序无法启动。
我们现在的问题是
1、通过UNIFLASH下载后启动程序是不是仿真器直接引导到_c_int0来启动的?
2、程序中正确配置了地址0x0向量,即指向_c_int0函数,那么程序应该可以启动的?
3、通过UNIFLASH读取存储空间信息,向量0x0的内容没有变化,但是信息内容和MAP表中查到的地址不一致,不知道这里应该如何理解?
希望能够尽快得到你们的答复,谢谢
读取存储空间信息如下: