Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357
各位专家:
近期在使用TMS570LC4357经EMIF的异步接口(CS3)访问外部的NVRAM时遇到了读写速度问题,经过示波器观察发现每次读写操作时各信号的时序好像有问题。我把现象给介绍一下,麻烦大家看看问题出在哪里,谢谢大家了。
处理器主频设置为280Mhz,EMIF参考的VCLK3设置为70MHz。通过EMIF的ASYNC2也就是EMIF_CS3外部挂接了NVRAM设备。总体来说,NVRAM读写结果是正确的,但是感觉读写时序中一些信号的持续时间有异常。
EMIF接口设置如下图所示。
对NVRAM进行最简单的读写操作,测试结果如下。
读操作:
程序:
如上图所示,初始化完成后,程序仅进行了三次简单的读操作。
用示波器测试EMIF的片选CS3(示波器中黄色信号)和OE信号(示波器中绿色信号),如下图所示:
可以看到片选为低的时间并不长,但为高的时间(空闲时间)却有298ns。但emif设置的接口参数中TA的值为1,理论上高电平应该仅持续两个始终周期,即大约28ns。
写操作:
程序:
如上图所示,初始化完成后,程序仅进行了四次简单的写操作。
用示波器测试EMIF的片选CS3(示波器中黄色信号)和WE信号(示波器中绿色信号),如下图所示:
可以看到,写信号有效的时间基本正确,两次写之间的间隔也基本正确,但片选在写信号无效后,仍持续了近300ns。这个时间应为WH参数配置,本测试中配置为1,也就是大约30ns,不应该为300ns这么久。