最近一直在搞Git的相关工作,发现CCS V5可以直接内嵌Git作为版本控制工具,非常方便,所以给大家分享一下。
不知道以前有没有相关文章,我也是个初学者,所以欢迎大家讨论拍砖~
CCS V5是基于Eclipse环境的强大开发工具,有了它,即使不安装常用的TortoiseGit等工具,也可以方便的实现Git功能。
这里介绍的方法,是通过加载EGit插件来实现CCS中的Git。
1. 下载最新的CCS V5.3
processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS
2. 安装EGit插件
一般来说,CCS V5.3完整安装之后会带有EGit插件,但是貌似版本不是最新的,最好重新安装一下EGit。
方法是CCS中[Help]-->[Eclipse Marketplace…]
这里是类似App Store一样的market,搜索EGit,并安装。
3. 建立本地的库(Repository)
如果你对Git了解不多,请参考:
en.wikipedia.org/.../Git_(software)
(中文版的话,百度什么的随意啦,你感受下)
有很多方法可以建立本地的库,这里介绍最直观的一种:
通过已有的工程建立本地库。
在[Project Explorer]中右键要生成库的工程,选择[Team]-->[Share Project]
跳出如下窗口:
选择[Git],这时可能会跳出提示窗口,大意是你的系统中没有"HOME"这个环境变量,点击[OK]的话,Git会把c:\Users\Your-name\.git作为本地库的默认路径。
如果你觉得这个路径不好,那么就在系统中加入一个名为HOME的环境变量,并把它的值赋值为你想要的路径即可,但是一般库文件夹都应该叫做.git。
点击[Next] 再[Finish],本地的仓库就建立好了。
4. 使用Git
这个时候,可以看到刚才的目标工程相关文件上都加上了Git的图标,如图:
这时的源文件都应该是与本地仓库一致的。
大家可以尝试对其中的文件进行修改并保存,那么这个修改的源文件图标会有所变化,提示与仓库中的有区别。
其他的Git基本功能都可以在右键菜单-->[Team]中找到。