Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137
通过TMS570LS3137的NHET实现脉冲捕捉功能,使用HAL CoGen进行了配置,配置了引脚交叉开关、edge和cap功能,具体如下:
1、信号源是使用PWM模块进行发生的,使用了2引脚输出,并通过外部环回到了0引脚;
2、0引脚配置为NHET引脚,并且为输入引脚,2引脚为NHET引脚,并且为输入引脚;
现象是PWM模块发生信号正常,该信号驱动了一个指示灯,灯的闪烁频率正确,但捕捉模块使用edgeGetCounter和(或)capGetSignal函数进行脉冲捕捉,脉冲数、
周期和占空比均为0.