This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS570 动态CAN发送 ID 和 数据 发生错位现象



TMS570L1227,在动态管理CAN message Box时,会发生CANID和CAN消息内容错位的现象,这是为什么产生的?

官方有没有CAN动态管理的例程或者源码可以参考的?

  • Ruizhi Lee 说:
    在动态管理CAN message Box时,会发生CANID和CAN消息内容错位的现象

    能否请您详细说明下?最好给出您的代码,谢谢

    Ruizhi Lee 说:
    官方有没有CAN动态管理的例程或者源码可以参考的?

    据我所知是没有CAN动态管理的例程的

  • 我曾经用过的发送方式是

    void CANSimpleSend(canBASE_t *const canreg, uint32_t msgbox, uint32_t ID, uint8_t *const data) {
        static uint32_t ret = 0U;
        uint8_t trytimes = 3U;
    
        canUpdateID(canreg, msgbox, 1U << 30U | 1U << 29U | (ID & 0x1FFFFFFFU));
        do {
            ret = canTransmit(canreg, msgbox, data);
            if (ret == 0U) {
                int16_t i = 1000U;
                while (i > 0) i--;
            }
            trytimes--;
        } while ((ret == 0U) && (trytimes > 0U));
    }

    uint16 CANSend(uint8 Dest, CAN_MSG_TYPE type, uint8 *const data)
    {
        uint32 canid = 0U;
        canid |= (type & 0xFFU);
        canid |= Dest << 8U;
        canid |= GetBoardID() << 16U;
        /* CANID 30bit: ext_ID 29bit: Dir Transmit */
        static uint32_t msgbox = canMESSAGE_BOX1;
        data[0U] = canindex++;                          /* data[0] is frame index */
        /* CAN1 */
        CANSimpleSend(canREG1,msgbox,canid,data);
        /* CAN2 */
        CANSimpleSend(canREG2,msgbox,canid,data);
        msgbox++;
        if (msgbox == canMESSAGE_BOX9) msgbox = canMESSAGE_BOX1;
        return 0;
    }

    动态通过messagebox1-8进行发送,这种情况下,高速发送时错误率非常高

    修改后的发送方式,将更改ID和更改数据融合,为

    uint8_t canSimpleTransmit(canBASE_t *const canreg, uint32_t msgbox, uint32_t ID, uint8_t * data)
    {
        uint32 i;
        uint32 success  = 0U;
        uint32 regIndex = (msgbox - 1U) >> 5U;
        uint32 bitIndex = 1U << ((msgbox - 1U) & 0x1FU);
    
        /** - Check for pending message:
        *     - pending message, return 0
        *     - no pending message, start new transmission
        */
        if ((canreg->TXRQx[regIndex] & bitIndex) != 0U)
        {
            success = 0U;
        }
        else
        {
            /** - Wait until IF1 and IF2 is ready for use */
            while(
                    ((canreg->IF1STAT & 0x80U) ==0x80U) ||
                    ((canreg->IF2STAT & 0x80U) ==0x80U)
                    )
            {
            } /* Wait */
    
            /** - Configure IF2 for
            *     - Message direction - Read
            *     - Data Read
            *     - Clears NewDat bit in the message object.
            */
            canreg->IF2CMD = 0xA0U;
            /* Copy passed value into the arbitration register. */
            canreg->IF2ARB &= 0x80000000U;
            canreg->IF2ARB |= (ID & 0x7FFFFFFFU);
    
            /** - Configure IF1 for
            *     - Message direction - Write
            *     - Data Update
            *     - Start Transmission
            */
            canreg->IF1CMD = 0x87U;
    
            /** - Copy TX data into IF1 */
            for (i = 0U; i < 8U; i++)
            {
    #if ((__little_endian__ == 1) || (__LITTLE_ENDIAN__ == 1))
                /*SAFETYMCUSW 45 D MR:21.1 <APPROVED> "Valid non NULL input parameters are only allowed in this driver" */
                node->IF1DATx[i] = *data;
                /*SAFETYMCUSW 45 D MR:21.1 <APPROVED> "Valid non NULL input parameters are only allowed in this driver" */
                /*SAFETYMCUSW 567 S MR:17.1,17.4 <APPROVED> "Pointer increment needed" */
                data++;
    #else
                /*SAFETYMCUSW 45 D MR:21.1 <APPROVED> "Valid non NULL input parameters are only allowed in this driver" */
                canreg->IF1DATx[s_canByteOrder[i]] = *data;
                /*SAFETYMCUSW 45 D MR:21.1 <APPROVED> "Valid non NULL input parameters are only allowed in this driver" */
                /*SAFETYMCUSW 567 S MR:17.1,17.4 <APPROVED> "Pointer increment needed" */
                data++;
    #endif
            }
    
            /** - Update message box number. */
            /*SAFETYMCUSW 93 S MR: 6.1,6.2,10.1,10.2,10.3,10.4 <APPROVED> "LDRA Tool issue" */
            canreg->IF2NO = (uint8) msgbox;
    
            /** - Wait until data are copied into IF2 */
            while ((canreg->IF2STAT & 0x80U) ==0x80U)
            {
            } /* Wait */
    
            /** - Copy TX data into message box */
            /*SAFETYMCUSW 93 S MR: 6.1,6.2,10.1,10.2,10.3,10.4 <APPROVED> "LDRA Tool issue" */
            canreg->IF1NO = (uint8) msgbox;
    
            /** - Wait until data are copied into IF1 */
            while ((canreg->IF1STAT & 0x80U) ==0x80U)
            {
            } /* Wait */
    
            success = 1U;
        }
        return success;
    }

    修改后,错误率大大下降,但是还是偶尔存在错误

    现在应用是构建在高安全需求基础上的,对这个要求比较严格,希望能得到稳定的管理方案

  • 原有修改ID和数据的函数分别为
    canUpdateID
    canTransmit

    修改后为
    canSimpleTransmit
  • 多个message box发送时,如何判定发送完成呢?
    使能tx中断后,通过INTPNDx寄存器判断可以吗?(这个messagebox只用于发送)
  • 请问您现在错位的具体表现是什么?

    消息对象的发送优先级附加在消息编号上。消息号越小优先级越高。如果有多个传输请求(传输请求X寄存器)待处理,则将优先处理优先级最高的消息。优先级较低的消息可能不会永远发送。

    您可以在传输新数据之前检查所有未决的TX请求标志。例如:

    if ((canreg->TXRQX != 0U) {
    success = 0U;
    }
  • Susan Yang 说:
    请问您现在错位的具体表现是什么?

    消息对象的发送优先级附加在消息编号上。消息号越小优先级越高。如果有多个传输请求(传输请求X寄存器)待处理,则将优先处理优先级最高的消息。优先级较低的消息可能不会永远发送。

    您可以在传输新数据之前检查所有未决的TX请求标志。例如:

    if ((canreg->TXRQX != 0U) {
    success = 0U;
    }

    您上面说的消息优先级,是在本机的mailbox里也会进行比较对吗?也就是说,即便低优先级的消息先到达mailbox,也可能比高优先级而后到的发送晚对吗?

    我现在的现象是,例如:

    void user_main(void)
    {
      SystemInit();
      while (1)
      {
         uint8_t temp[8] = {0};
         memset(temp, 0x00, 8);
         CANSimpleSend(canREG3, temp, 0x00);
         memset(temp, 0xff, 8);
         CANSimpleSend(canREG3, temp, 0xff);
      }
    }

    理论上讲,总线上会出现ID为0xff,数据为8个0xff的帧,和ID为0x00,数据为8个0x00的帧

    现在的情况是,会出现交叉,即出现ID为0x00,数据为0xff的帧,和ID为0xff,数据为0x00的帧

  • 1 是的,您的理解是正确的

    2 我们会在讨论后回复该问题,谢谢
  • 感谢您!
    非常期待您的回复与帮助~
    I'm looking forward to you reply.
  • 请问咱们这边有答案了吗?辛苦您为此调研
  • 我在英文论坛上发了个帖子,您可以跟踪一下。若是有疑问,请您直接跟帖

    e2e.ti.com/.../3499816
  • 谢谢,我们去那个英文帖子下回复~
  • 谢谢您的支持!