Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137
为什么会选一个供货不足的芯片来做开发板呢,如果用它做二次开发的话怎么买到芯片呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137
为什么会选一个供货不足的芯片来做开发板呢,如果用它做二次开发的话怎么买到芯片呢?
Hi Yong,
一般情况下,同一个MCU系列的开发板都会采用其中功能/性能最强大的一颗作为主芯片,这样可以让使用者通过开发板了解这个MCU系列的所有功能。
所以,无论是TI的Hercules系列(及其子系列),Stellaris或MSP430系列,都会选择使用当系列内“最大”的一块芯片来作为目标芯片。
关于货源不足的说法,据我所知,一般这样比较复杂的IC的交货周期都是相对比较久的,几周甚至十几周不等,半导体厂商一般会在接到确认订单(或forecast)后才开始加工制作芯片,主要是因为复杂IC的特性比较强,储存/物流等环节比较敏感和复杂。
也就是说,除非原材料或生产线紧缺,否则不会造成"货源不足"。
芯片毕竟不是日用品,一般不会生产出来放在仓库或者货架上等客户选购的。
况且,TMS570LS3137ZWT这颗芯片已经处于量产状态(Active),您甚至可以在TI的官网上申请免费的样品(上海仓库现货)。
请告知您的“货源不足”消息的来源,以便我们核查,非常感谢。
Hi Yong,
不知道您为什么说这个芯片供货不足呢? 购买芯片可以通过我们的代理商来购买。 TI 中国代理商请参照以下链接:
http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=24957
另外,会什么选用337PIN BGA封装的话,是因为它引脚多,功能全,可以评估所有模块。 而144 Pin 的PGE封装则有一定局限性,有些模块没有。 您可以根据您的需要来选择我们相应产品。
这个已经问过ti官方了,在英文界面内可以看到free sample,但是点击进入就没有了,说与ti的销售处联系,打电话给ti说只有从代理商那里买了,官网上的代理商查过了确实没有tms570ls3137 zwt这个芯片的货源,这个算不算货源不足呢?
这个已经问过ti官方了,在英文界面内可以看到free sample,但是点击进入就没有了,说与ti的销售处联系,打电话给ti说只有从代理商那里买了,官网上的代理商查过了确实没有tms570ls3137 zwt这个芯片的货源,这个算不算货源不足呢?
查过大联大的官网了,小批量的价格真的太吓人了,一片116美元,这个价格怎么进行试用呢,两片芯片都比一块开发板贵了,推广不起了感觉
Hi Yong,
首先,我尝试了一下TI官方的样片申请,是可以申请到的,而且状态如下:
我一直点击进入到最后一步(地址都已经填好了),也没有提示我不能申请啊?
您是注册在海外的用户吗?否则,看来上海仓库是有库存的。
其次,您说的货源不足到底是样片不足还是订货不能交货?
如果是样片不足的话,我们尽快让仓库备货。(好像样片是有货的啊...至少我能申请...)
如果是订单不能及时供货,那么请联系您的代理商或销售人员,他们会帮您查看的。
TMS570LS3137的应用领域比较特殊,采购渠道也比较专一,所以请不要混淆"在零售渠道采购不到"与"货源不足"的概念。
如果是TI的销售人员或代理商向您提供的信息,请告知具体信息渠道。
如果您要试用的话,方法很多:
1. 申请免费样片。
2. 参加活动获得免费开发套件。 (我们论坛里很多朋友都免费获得了开发板。)
3. 向TI的eStore直接采购开发套件。
4. 向代理商购买样品。(您之前说的价格太离谱了,如果真是这样,请询问其他代理商试试看。)