你好,大牛
CCS9.3
TMS570LS0432芯片
在CMD文件做如标题的配置,为什么不起作用? 查看map文件 compression = zero_init是怎么回事? 有的项目 是没有问题的,查看map文件compression = rle,请问这是哪里出了问题呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,大牛
CCS9.3
TMS570LS0432芯片
在CMD文件做如标题的配置,为什么不起作用? 查看map文件 compression = zero_init是怎么回事? 有的项目 是没有问题的,查看map文件compression = rle,请问这是哪里出了问题呢?
为了能更好地回复您的问题,需要收集以下信息:
user5164545 说:查看map文件 compression = zero_init是怎么回事?
能否给出相关的详细语句?类似下面这样?
__TI_cinit_table @ 0000f548 records: 2, size/record: 8, table size: 16 .data: load addr=0000f3d8, load size=00000158 bytes, run addr=08001800, run size=00000508 bytes, compression=rle .bss: load addr=0000f540, load size=00000008 bytes, run addr=08001d08, run size=000000a0 bytes, compression=zero_init
user5164545 说:在CMD文件做如标题的配置,为什么不起作用?
不起作用时有什么错误或警告提示吗?另外使用的CCS以及编译器版本是多少?
是的,可是我怎么做才能让.data 出现compression=rle,为什么我的map文件中没有这个?
代码太大,公司有保密要求,不好发送呢。 不知道有没有肯能当面请教一下?