大家好,我在调试1227的芯片,目前要使用到一个1227芯片内部硬件自动关断PWM的功能,根据手册描述,可以通过GIOB[2]对HET2的PWM进行自关断,
本人调试的底层都是使用HalcodeGen软件自动生成,上面的功能在HalCodeGen软件中也有相应配置,如下图
通过查看手册里相关功能的描述很少,如下:
目前正在调试这个功能,但一直无法通过GIOB[2]输入的电平对HET2的PWM输出进行关断控制。
目前,本人的做法是,
1、程序跑以来后,PWM一直输出一个固定占空比和周期的PWM波,
2、配置了GIOB[2]为输入,并配置了PINMUX,如第一张图片中配置,
3、通过一个IO的输出给到GIOB[2],或直接给GIOB[2]加上一个3.3V或低电平,HET2的PWM波一直没有变化。
求助,大咖们,有使用过此功能的前辈们给提供一个解决问题的思路,在此不胜感激。