芯片:TMS570LS0914
现象:首先570程序用了一个GIO以90ms周期在固定翻转,然后注入了干扰后(干扰外部晶振),发现晶振出现了尖峰但是马山回到正常,但是此时GIO的翻转周期却变成了1500ms,足足慢了16.6倍左右,后查询手册中提到内部晶振(HF LPO)是9.6M,正常时候PLL是160M,160/9.6=16.6倍,跟实验现象完全吻合,所以目前确定570异常后自动切换回了内部晶振。
问题:目前我们想知道如何从目前的异常状态再切回到正常状态?(因为此时晶振已经恢复正常),能否直接提供具体恢复代码供我们测试?
目前已经尝试的恢复方法有:1、软件复位(没有效果) 2、看门狗复位(没有效果) 3、根据手册指导进行复位,具体如下(截止目前也没有效果)
方法3如下:请帮我们检查一下我们代码是否有问题(第1步和第6步需要如何做),或者你们这里能否提供一下恢复代码,供我们直接测试(这样可以提高我们的效率),谢谢!