This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

仿真器问题

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS20216

1.请问tms570ls20216应该使用那种仿真器

2.tms570 usb kit 的原理图中JTAG引脚只有12个,使用的是那种仿真器

3.tms570ls20216没有使用外扩的pom,是否可以使用段点调试

  • Hi Wen,

    1. XDS100V2, XDS510USB, J-Link等调试工具都可以使用。

    2. TI的开发板自带的调试器一般都是XDS100V2。

    3. 您说的是调试断点吗?breakpoint? 如果是,那么肯定支持这个功能的。

    另外,TMS570LS20216是上一代的570系列产品,如果您做新的开发,不建议使用这个芯片,建议使用TMS570LS31x系列中的芯片。

  • 你好,RM48芯片用JLINK编译下载。但是JLINK有不同的版本,貌似是第一代第二代之类的,RM48对JLINK有什么要求吗

  • Hi ml0943,

        我认为没有要求,只要符合JTAG标准即可。

        我的理解是芯片都是支持标准JTAG的(即IEEE的1149.1),无论是JLINK还是其他调试工具,只要它们的通信符合JTAG标准,都是可以与芯片建立连接,进行调试的。

        但是调试时通信的内容和验证方式(BSDL),可能每个芯片不同,这里应该是上位机来选择的,比如你在KEIL的uVision调试时可以选择RM48x或者TMS570xxx等,调试环境会根据用户的选择来选择合适的通信方式跟芯片通信。

        所以要看你的开发环境与芯片和调试器的配合是否够好。

        我这里使用uVision配合Segger Jlink是可以调试Hercules系列MCU的。