This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

tms570ls31 hdk Flexray

想问一下用开发板调试Flexray总线的相关内容必须加上一些特殊的硬件设备呢?板子上面引出的FRay tx rx不能直接调试吧?去wiki上面看貌似有提到一个Hercules Hdk Experimenter Board的东西,但是这个在ti的官网上面貌似没有啊,那么怎么使用Flexray的相关功能呢?

  • Hi Yong,

        Flexray是高速车内控制总线,可以视为CAN总线的下一代总线。

        它的总线标准涵盖了物理层,数据链路层和部分传输层的内容,所以针对物理层的硬件设备是必须的。

        我们的Hercules EVM上没有加入这个设备,主要是出于成本考虑吧。

        如果你需要这样的设备,可以参考NXP的TJA108x系列。

         HDK Experimenter board是TI工程师自己做的HDK扩展板,没有批量生产,只是做实验用的,所以官网上买不到。

         如果想进一步了解Flexray的相关功能,可以参考下面的网站信息:

         www.flexray.com Flexray标准化协会官网 (不知为什么,貌似上不去....)

         http://en.wikipedia.org/wiki/FlexRay Flexray的维基,信息也比较全。