Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
参照wiki--processors.wiki.ti.com/.../HALCoGen_Ethernet_Driver_and_lwIP_Integration_Demonstration里的步骤操作,出现如下结果:
wiki链接里关于Hardware Setup有三个说明:
Hardware Setup
- Connect ethernet port on HDK to network with DHCP Server
- Enable the Ethernet on EVM by setting switch S2 bit4 to On
- Connect the JTAG USB port to PC (used for console output also)
第一点我在电脑上安装了DHCP Server,电脑系统为WIN7 32 第二点和第三点正常操作。
请教此DEMO如何正确操作才能得到wiki链接中的效果?
另RM48HDK SD卡驱动及文件系统是否有相关示例代码?谢谢