This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

3137的从0x20000000开始的mirrored image FLASH 是做什么用的???

另外,麻烦Ken 帮忙解决一下DMA的chain问题

  • Hi Xiaofeng,

      Mirrored Image Flash 地址区域一般是用于测试所用。你可通过配置将这部分地址区域设置成镜像的Flash区域,然后在调试代码是,可执行程序都烧录在这个区域。这样做的原因主要是为了保护原有的Flash区域,减少它的烧写次数,从而增加它的烧写寿命。

      至于Channel Chain的功能,我做过实验,发现现象确实和你描述的一样。我正在我们公司内部询求其他芯片开发人员的建议,有最新消息一定会第一时间在你的贴子里回复。

    谢谢!